Other Parts Discussed in Thread: AWR1843
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1843 工具/软件:TI C/C++编译器
大家好、
我正在使用目标 AWR1843及其操作系统 TI RTOS 开发一个简单的应用程序,我想使用计时器,所以我使用的是 TI RTOS MCAL 包。 控制定时器的 MCAL 模块是 GPT 模块。 但是、当我尝试将 GPT 模块与操作系统 TI RTOS 配合使用时、我的应用程序无法正常工作。
我的问题是:我们可以将 MCAL 模块与 TI RTOS 配合使用吗? “我也在使用 BIOS 启动和许多操作系统 API 以及操作系统配置”。
正在等待您的回复。
谢谢你
Nada