Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB
器件型号:MSP432P4111
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
尝试使用 MSP432 Launchpad 之一上提供的 XDS110调试器刷写定制 MSP432P411 MCU (空白)。
我们正在尝试刷写 适用于 MSP432P4111的3.40 SDK 中提供的 uartecho 示例。 但刷写失败、MCU 持续复位、并显示以下消息。
使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (仿真包9.1.0.00001)
Cortex_M4_0:GEL 输出:内存映射初始化完成
Cortex_M4_0:GEL 输出:停止看门狗定时器
请帮助解决此问题。 IDE 中要对空白 MCU 上的闪存进行的任何设置。 我们甚至无法闪存一次。
CCS 版本:10和9.4 (两者均已尝试)
SDK 版本:3.40
MCU:MSP432P411VPZ