This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P4111:无法将 SDK 示例代码刷写到空白 MSP432 MCU

Guru**** 3020190 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/911143/ccs-msp432p4111-not-able-to-flash-sdk-examples-code-to-blank-msp432-mcu

器件型号:MSP432P4111

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

尝试使用 MSP432 Launchpad 之一上提供的 XDS110调试器刷写定制 MSP432P411 MCU (空白)。

我们正在尝试刷写 适用于 MSP432P4111的3.40 SDK 中提供的 uartecho 示例。 但刷写失败、MCU 持续复位、并显示以下消息。

使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (仿真包9.1.0.00001)

Cortex_M4_0:GEL 输出:内存映射初始化完成

Cortex_M4_0:GEL 输出:停止看门狗定时器

请帮助解决此问题。 IDE 中要对空白 MCU 上的闪存进行的任何设置。 我们甚至无法闪存一次。

CCS 版本:10和9.4 (两者均已尝试)

SDK 版本:3.40

MCU:MSP432P411VPZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     您使用什么是 MSP432 Launchpad? 您是否可以 先尝试将 uartecho 示例下载到 launchpad 中?

    我已经使用 launchpad MSP-EXP432P4111进行了 msp432p411x_euscia0_UART_01.c 演示、没有任何错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    以下是您的建议评论、

    1. 您使用什么是 MSP432 Launchpad?:

    -在移除 MSP432P4111 Launchpad 上 J101连接器上的跳线后、我们将使用 J102连接器(以蓝色突出显示)、如下图所示、作为 XDS110调试器来刷写定制的 MSP432P411V 电路板。

    2. 您是否可以 先尝试将 uartecho 示例下载到 launchpad 中?

    -是的。 我们在一个 MSP432P4111 Launchpad 上使用了 XDS110调试器、在另一个 MSP432P4111 Launchpad 上刷写 MSP432控制器。 我们能够快速刷写 LaunchPad、而不会出现任何问题。

    此外、

    使用 launchpad 上的 XDS110调试器、我们能够在定制板上刷写 CC2652rb 控制器。

    2.观察到刷写问题的当前板是使用 MSP432P411VPZ 控制器的定制板。 对于此问题、我们尝试了定制 MSP432P411VPZ 控制器的出厂复位。 但现在、我们在恢复出厂设置后看到了以下错误。

    Cortex_M4_0:*警告*:连接的器件不 是 MSP432P4111
    Cortex_M4_0:GEL 输出:内存映射初始化完成
    Cortex_M4_0:GEL 输出:停止看门狗定时器

    请告知我们、新的定制 MSP432P411V 控制器是空白 MCU 是否需要进行任何设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     您的客户电路板上有多少 MSP432P411可接受测试? 全部失败?

    我看到 您在 JTAG 引脚上添加了一个 TPDxF003以实现 ESD 保护。 为什么要使用10k 电阻器上拉 TMS 和 TCK 引脚?  

    您是否可以尝试移除 JTAG 引脚上的上拉(R60和 R63)和下拉电阻(R64)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Gary

    我们已经测试了两个具有 MSP432P411VIPZ 的定制板。 两个主板上的问题仍然存在。

    根据您的建议、我们移除了电阻器 R60、R63和 R64并进行了闪存。 但问题仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果绕过 TPDxF003该怎么办?

    顺便说一下、请按照如下所示的复位电路进行操作