This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X:在"Linux+TI-RTOS 模式&quot 中成功构建 VISION_APPS;但在"PC 仿真模式&quot 中失败(错误:/usr/bin/ld:找不到-LTI_imaging_DCC)。

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/911015/ccs-processor-sdk-dra8x-tda4x-build-vision_apps-successfully-in-linux-ti-rtos-mode-but-build-failed-error-usr-bin-ld-cannot-find--lti_imaging_dcc-in-pc-emulation-mode

器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生:

我遵循 了 Vision Apps 用户指南 PSDK_RTOS_auto_J7_06_01_12中的构建步骤(请参阅下图)、并在目标模式(Linux + TI-RTOS 模式)下成功构建。

但是、当我切换到 PC 仿真模式并再次生成时、我收到了生成错误消息。 与 VISION_APPS 之一"vx_app_tidl_avp2"相关的错误消息如下所示:  

 链接/mnt/data/home/markkang/TDA4_SDK/PSDK_6.1.1/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/out/PC/x86_64/LINUX/release/vx_app_tidl_avp2

 /usr/bin/ld:找不到-LTI_imaging_DCC
 collect2:错误:LD 返回1退出状态
 Concerto / finale.mak:204:目标/mnt/data/home/markkang/TDA4_SDK/PSDK_6.1.1/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/out/PC/x86_64/LINUX/release/vx_app_tidl_avp2的配方失败

对于 VISION_APPS 中的其他演示程序、相应的错误消息表明缺少名为"ti_imaging_xxxx"的某些库:

 /usr/bin/ld:找不到-LTI_imaging_DCC
 /usr/bin/ld:找不到-LTI_imaging_DCC
 /usr/bin/ld:找不到-LTI_imaging_awbalg
 /usr/bin/ld:找不到-LTI_imaging_DCC

如何在 PC 仿真模式构建中修复这些缺失的库?

在我们自己的 OpenVX 内核开发期间、我们希望构建它的 PC 仿真模式、因为在目标平台(TDA4EVM 板)中运行开发的代码之前、在 PC 环境中调试和测试开发的代码更容易。

 

Mark Kang。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您能否运行:

    进行成像

    在 vision_apps 文件夹中、这应会构建所需的库。

    此致、

    Yordan