工具/软件:TI C/C++编译器
你(们)好
是否可以 通过一些并行请求从 TSW14J65获取数据、发送请求、然后在数据完全检索到文件或其他方法(如 API 方法)之前发送请求并联运行另一个请求以检索下一个数据?
谢谢
雅龙
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI C/C++编译器
你(们)好
是否可以 通过一些并行请求从 TSW14J65获取数据、发送请求、然后在数据完全检索到文件或其他方法(如 API 方法)之前发送请求并联运行另一个请求以检索下一个数据?
谢谢
雅龙
你(们)好
我的问题是、在您的实现中、检索数据会占用大量时间。 1GB 数据可能需要一分钟。 我已经用你的卡工作了几个月、我一直卡在、
我们的应用是激光雷达系统、我将使用您的卡来检索数据并使用它来创建3D 帧(点云)、例如3D 电影。 因此、我需要 不断地从采样器接收数据。
当我们选择此产品时、我们假设会有某种接口可供我们使用、例如 TCP 套接字。 我们不能想象使用此卡的方法是从 DLL 操作 UI 并将数据保存到文件中。
那么,我需要知道的基本情况是,这是否可以通过您的卡来实现,以及如何实现? 否则、我们将需要搜索另一个解决方案以在我们的系统中使用。
谢谢、
雅龙
雅龙
每当执行新的捕获时、旧的捕获数据将由 HSDC 专业版改写。 为了保存当前捕获的数据、请使用以下自动化功能之一。
Save_Raw_Data_AS_CSV –用于将捕获的数据保存到 CSV 文件中
a. 通过运行此自动化功能创建的 CSV 文件将具有“N”列用于“N”信道,其中每个列对应于信道数据。
ADC_Save_Raw_Data_as_Binary_File –用于将捕获的数据保存到二进制文件中
答: 此自动化功能创建的 Bin 文件将以交错方式包含所有通道数据。 例如,如果通道数为“4”,则 Bin 文件将按以下顺序包含数据。
数据顺序:Channel1Sample1、Channel2Sample1、Channel3Sample1、Channel4Sample1、Channel1Sample2、 Channel2Sample2、Channel3Sample2、Channel4Sample2、……、Channel1SampleN、Channel2SampleN、 Channel3SampleN、Channel4SampleN。
B. 数据的字节序是大端字节序格式(LSB-MSB)
有关这些自动化功能的详细信息,请参阅“HSDCPro Automation DLL Manual.doc”,该文档将在以下位置提供。
HSDCPro Automation DLL 手册位置:[HSDC Pro 安装位置]\HSDCPro Automation DLL\Manual and Examples\HSDCPro Automation DLL Manual.doc
默认 HSDC 专业版安装位置: C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro
此致、
Jim
雅龙
请在完成捕获后从以下位置复制\重命名当前捕获数据的内容、然后再继续进行下一次捕获。
HSDC 专业版数据路径:C:\Users\Public\Documents\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\HSDCPro Data
注意:HSDC Pro 中没有将新捕获的数据附加到旧数据的选项。
此致、
Jim
你好、Jim
我已经在处理 "C:\Users\Public\Documents\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\HSDCPro Data"中的数据
问题是、我必须在捕获之间等待。 我正在尝试建立流机制。 因此、当我等待接收数据时、我希望发送其他捕获请求。 使数据不断流动。 目前、我在两次捕获之间有巨大的30-60秒的间隔。
谢谢、
雅龙