This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:Code Composer Studio™︎论坛

Guru**** 2989950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/923510/compiler-code-composer-studio-forum

工具/软件:TI C/C++编译器

你(们)好  

是否可以 通过一些并行请求从 TSW14J65获取数据、发送请求、然后在数据完全检索到文件或其他方法(如 API 方法)之前发送请求并联运行另一个请求以检索下一个数据?

谢谢

雅龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以查看我们的 HSDC PRO 自动化代码、了解有关 API/DLL 处理的详细信息。 安装 HSDC PRO 后、您可以在默认安装程序文件夹中找到详细信息:

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\HSDCPro Automation DLL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我使用自动化 DLL 已经有一段时间了。

    如果您发送读取 DDR 的请求、数据将保存到文件中、如果您再次发送请求、这些文件将被删除、并从一开始就开始。  

    还有其他方法吗?

    谢谢、

    雅龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaron、您好!

    自动化是一个线性过程。 我们没有采用并行过程来获取和保存。 抱歉。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我的问题是、在您的实现中、检索数据会占用大量时间。 1GB 数据可能需要一分钟。 我已经用你的卡工作了几个月、我一直卡在、

    我们的应用是激光雷达系统、我将使用您的卡来检索数据并使用它来创建3D 帧(点云)、例如3D 电影。 因此、我需要 不断地从采样器接收数据。

    当我们选择此产品时、我们假设会有某种接口可供我们使用、例如 TCP 套接字。 我们不能想象使用此卡的方法是从 DLL 操作 UI 并将数据保存到文件中。

    那么,我需要知道的基本情况是,这是否可以通过您的卡来实现,以及如何实现? 否则、我们将需要搜索另一个解决方案以在我们的系统中使用。

    谢谢、

    雅龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于您在 Lidar 工作、我已将您分配给另一个团队、他们可能会帮助您更多、并希望了解您的应用。 谢谢。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    我没有听说过你分配给我的其他团队。

    您能检查一下吗?

    谢谢、

    雅龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雅龙

    每当执行新的捕获时、旧的捕获数据将由 HSDC 专业版改写。 为了保存当前捕获的数据、请使用以下自动化功能之一。

    Save_Raw_Data_AS_CSV      –用于将捕获的数据保存到 CSV 文件中

    a.      通过运行此自动化功能创建的 CSV 文件将具有“N”列用于“N”信道,其中每个列对应于信道数据。

    ADC_Save_Raw_Data_as_Binary_File      –用于将捕获的数据保存到二进制文件中

    答:      此自动化功能创建的 Bin 文件将以交错方式包含所有通道数据。 例如,如果通道数为“4”,则 Bin 文件将按以下顺序包含数据。

    数据顺序:Channel1Sample1、Channel2Sample1、Channel3Sample1、Channel4Sample1、Channel1Sample2、 Channel2Sample2、Channel3Sample2、Channel4Sample2、……、Channel1SampleN、Channel2SampleN、 Channel3SampleN、Channel4SampleN。

    B.     数据的字节序是大端字节序格式(LSB-MSB)

     

    有关这些自动化功能的详细信息,请参阅“HSDCPro Automation DLL Manual.doc”,该文档将在以下位置提供。

     

    HSDCPro Automation DLL 手册位置:[HSDC Pro 安装位置]\HSDCPro Automation DLL\Manual and Examples\HSDCPro Automation DLL Manual.doc

    默认 HSDC 专业版安装位置: C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雅龙

     请在完成捕获后从以下位置复制\重命名当前捕获数据的内容、然后再继续进行下一次捕获。

    HSDC 专业版数据路径:C:\Users\Public\Documents\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\HSDCPro Data

     

    注意:HSDC Pro 中没有将新捕获的数据附加到旧数据的选项。

     

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim

    我已经在处理  "C:\Users\Public\Documents\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\HSDCPro Data"中的数据

    问题是、我必须在捕获之间等待。 我正在尝试建立流机制。 因此、当我等待接收数据时、我希望发送其他捕获请求。 使数据不断流动。 目前、我在两次捕获之间有巨大的30-60秒的间隔。

    谢谢、

    雅龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雅龙

    借助当前的 TSW14J56revD 固件和 HSDC 专业软件架构、我们无法在 FPGA 和 PC 之间建立流机制(使数据不断流动)。 但是,我们可以通过直接调用“TSW14J56revDBoard_clib_1.0.dll”(Board DLL)来缩短捕获周期之间所花费的时间,但这种方法不会使数据持续流动(即不可能存在流机制)。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim

    您是否有有关如何使用 TSW14J56revDBoard_clib_1.0.dll 的示例?

    它是与我使用的 AutomationDLL 不同的 DLL 吗?它使用 UI、并且速度非常慢?

    谢谢、

    雅龙