Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, CC2650, CC3235SF
主题中讨论的其他器件:CC2650MODA、 CC2650、
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我们将使用 CC3235LB 和基于 CC2650MODA 模块的 CC2650 BoostXL 构建 BLE Wifi 网关。
我们在 CC2650上使用 ble_sdk_2_02_04_06中的主机测试应用程序、因为我们希望此网关充当中央器件。 (因此 SAP/SNP 解决方案不适合我们)
在 CC3235SF 端、我们找到的唯一可用的 CC3235兼容 NPI 库是 simplelink_sdk_ble_plugin_3_20_00_24中提供的。
问题在于、host-test 中的 CC2650 NPI 库基于传统 NPI 协议、 而 CC3235 NPI 库(来自 simplelink_sdk_ble_plugin_3_20_00_24)基于统一 NPI (具有不同的消息帧格式)。
最佳解决方案是什么?
我们确定了以下可能的解决方案:
-修改两个库,使帧格式匹配:尚不起作用
-使用 CC3235兼容的传统 NPI 库:它是否存在?
-使用基于统一 NPI 而非传统 NPI 的 CC2650或 CC26X2主机测试应用程序:是否存在?
还有 其他解决方案吗?
此致。
Frederic