This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3235SF:CC3235至 CC2650MODA NPI 通信

Guru**** 3020190 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, CC2650, CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/922066/ccs-cc3235sf-cc3235-to-cc2650moda-npi-communication

器件型号:CC3235SF
主题中讨论的其他器件:CC2650MODA、 CC2650、

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们将使用 CC3235LB 和基于 CC2650MODA 模块的 CC2650 BoostXL 构建 BLE Wifi 网关。

我们在 CC2650上使用 ble_sdk_2_02_04_06中的主机测试应用程序、因为我们希望此网关充当中央器件。 (因此 SAP/SNP 解决方案不适合我们)

在 CC3235SF 端、我们找到的唯一可用的 CC3235兼容 NPI 库是 simplelink_sdk_ble_plugin_3_20_00_24中提供的。

 

问题在于、host-test 中的 CC2650 NPI 库基于传统 NPI 协议、 而 CC3235 NPI 库(来自 simplelink_sdk_ble_plugin_3_20_00_24)基于统一 NPI (具有不同的消息帧格式)。

最佳解决方案是什么?

我们确定了以下可能的解决方案:

-修改两个库,使帧格式匹配:尚不起作用

-使用 CC3235兼容的传统 NPI 库:它是否存在?

-使用基于统一 NPI 而非传统 NPI 的 CC2650或 CC26X2主机测试应用程序:是否存在?

还有 其他解决方案吗?

此致。

Frederic

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我指派了一名专家发表意见。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好消息。

    专家回答了什么?

    此致。

    Frederic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Frederic、

    是的、我认为可以选择使用其他器件。 例如 CC2640R2。 请参阅有关 NPI的 BLE Stack 用户手册部分。

    请评估此选项、并告诉我它是否符合您的需求。

    -Luis