This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Nidhin Das、您好!
AUTOSAR (R5F 上)和 Linux (A72上)之间的 IPC 通信将在下一个即将发布的版本 Processor SDK 7.1中进行。
是的、可以使用 AUTOSAR 上的相同 IPC CDD 通过 Linux rpmsg 接口执行 IPC。
谢谢、此致、
Sunita。
您好、Sunitha、
感谢您的回复、Mcal Libary MCUSW_01_00_00_02_SW_CONFIG 中的端口配置 缺失;是否有可用的更新? 它是否与 PSDK 版本有任何依赖关系?
谢谢、此致、
Nidhindas TS
Nidhindas、您好!
TDA44/DRA829/DRA821 MCAL 软件没有端口模块。 所有端口均通过 SDK 中提供的引脚多路复用工具进行配置。
如果您正在寻找任何特定的端口配置、请告诉我。
谢谢、此致、
Sunita。
你好、Sunitha、
当前是否有任何更新的 TDA44/DRA829/DRA821 MCAL 软件包可用于以下模块,或者是否有机会在未来几天发布?
我不仅依赖模块端口、而且像下面提到的其他端口一样。
端口
MCU
3. CDD_IPC (可与 Linux 和 AUTOSAR 通信兼容)
4 、LIN
5. 收费
六、 FLS
谢谢、此致、
Nidhindas TS
Sunita、我将再添加一条可能相关的信息。
此客户正在使用 PSDK v6.2、目前计划继续使用此版本。
您在即将推出的 PSDK v7.1版本中提到了 IPC 功能、但客户可能无法重新设定基准。
Windows 和/或 Linux 是否支持此功能? 您能澄清一下吗?
Nidhindas、您好!
端口 -->不是必需的,因为 PINMUX 工具自动生成配置用于所有外设的 pinmux 配置。
2. MCU -->不是必需的,因为 SBL/CSL 启动代码负责 R5F 配置。
3. CDD_IPC (与 Linux 和 AUTOSAR 通信兼容) -->即将推出 SDK7.1。 这是一个独立功能、因此您可以轻松地将其导回代码库
4. lin -->这必须来自 AUTOSAR 供应商。
5. FEE -->这是驱动程序之上的一层,必须来自 AUTOSAR 供应商。
6. FLS --> SDK7.0的一部分,2020年6月交付。
谢谢、此致、
Sunita。
另一点:Ubuntu 和 Windows PC 上支持 MCUSW/MCAL 软件包编译。
谢谢、此致、
Sunita、
Nidhindas、您好!
如果您正在寻找任何其他信息、请告诉我?
谢谢、此致、
Sunita。
继续在专用 E2E 上进行