This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:A72和 R5F 内核中的 AUTOSAR 和 Linux 之间的通信

Guru**** 2347960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/947440/compiler-communication-between-autosar-and-linux-in-a72-and-r5f-cores

主题中讨论的其他器件:DRA829DRA821

工具/软件:TI C/C++编译器

两个 R5F 内核使用 AUTOSAR、然后我们如何在 R5F 内核和 A72内核之间共享数据。

可以使用 IPC? 如何在 PSDK 中处理此问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nidhin Das、您好!

    AUTOSAR (R5F 上)和 Linux (A72上)之间的 IPC 通信将在下一个即将发布的版本 Processor SDK 7.1中进行。

    是的、可以使用 AUTOSAR 上的相同 IPC CDD 通过 Linux rpmsg 接口执行 IPC。

    谢谢、此致、

    Sunita。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunitha、  

    感谢您的回复、Mcal Libary MCUSW_01_00_00_02_SW_CONFIG 中的端口配置 缺失;是否有可用的更新? 它是否与 PSDK 版本有任何依赖关系?  

    谢谢、此致、

    Nidhindas TS  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nidhindas、您好!

    TDA44/DRA829/DRA821 MCAL 软件没有端口模块。 所有端口均通过 SDK 中提供的引脚多路复用工具进行配置。

    如果您正在寻找任何特定的端口配置、请告诉我。

    谢谢、此致、

    Sunita。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sunitha、  

      当前是否有任何更新的 TDA44/DRA829/DRA821 MCAL 软件包可用于以下模块,或者是否有机会在未来几天发布?

    我不仅依赖模块端口、而且像下面提到的其他端口一样。

          端口

    MCU       

    3.      CDD_IPC (可与 Linux 和 AUTOSAR 通信兼容)   

    4      、LIN

    5.      收费              

    六、      FLS

    谢谢、此致、

    Nidhindas TS  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sunita、我将再添加一条可能相关的信息。

    此客户正在使用 PSDK v6.2、目前计划继续使用此版本。

    您在即将推出的 PSDK v7.1版本中提到了 IPC 功能、但客户可能无法重新设定基准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Windows 和/或 Linux 是否支持此功能? 您能澄清一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nidhindas、您好!

    端口      -->不是必需的,因为 PINMUX 工具自动生成配置用于所有外设的 pinmux 配置。

    2.      MCU -->不是必需的,因为 SBL/CSL 启动代码负责 R5F 配置。

    3.      CDD_IPC (与 Linux 和 AUTOSAR 通信兼容) -->即将推出 SDK7.1。 这是一个独立功能、因此您可以轻松地将其导回代码库  

    4.      lin -->这必须来自 AUTOSAR 供应商。

    5.      FEE -->这是驱动程序之上的一层,必须来自 AUTOSAR 供应商。          

    6.      FLS --> SDK7.0的一部分,2020年6月交付。

    谢谢、此致、

    Sunita。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一点:Ubuntu 和 Windows PC 上支持 MCUSW/MCAL 软件包编译。

    谢谢、此致、

    Sunita、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nidhindas、您好!

    如果您正在寻找任何其他信息、请告诉我?

    谢谢、此致、

    Sunita。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    继续在专用 E2E 上进行  

    e2eprivate.ti.com/.../89918