This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2533:堆栈过载错误

Guru**** 2524930 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/951642/ccs-msp430g2533-stack-overload-error

器件型号:MSP430G2533
主题中讨论的其他器件:Energia

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试调试和运行并导入 Energia 项目。 实际代码中没有错误、但我在尝试调试时会收到下面的错误消息。 它还提到找不到".core"的内容。 在 Energia v1.8.11E23中、让串行监视器打印信息时也遇到问题。 无论项目如何、只要运行它、它都将保持空白。 是否有人对解决方案有任何见解?

操作系统:Mac

CCS v10

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paige、

    [引用 user="Paige Michals">我正在尝试调试和运行并导入 Energia 项目。 实际代码中没有错误、但我在尝试调试时会收到下面的错误消息。 它还提到找不到".core"的内容。 [/报价]

    您能否提供您的 eclipse 错误日志?

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_diagnostic-logs.html

    [报价用户="Paige Michals">我在 Energia v1.8.11E23中获取串行监视器打印信息时遇到问题。 无论项目如何、只要运行它、它都将保持空白。 是否有人对解决方案有任何见解?[/引述]

    我建议在 MSP 论坛中为此创建单独的主题。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是错误日志中的唯一错误消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Paige。

    另一个问题是、此问题是否仅在尝试调试 Energia 项目时发生? 这是否会发生在其他(非 Energia)项目中?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、

    它仅发生在 Energia 项目中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以重现。   

    我使用 Energia 模板创建了一个新项目。

    然后、我在 CCS 中切换了工作区。  我将项目导入到了工作区中。  导入正常。  但是、当我单击"Build (构建)"时、会出现"Preparing for Build"一段时间、然后最终遇到该堆栈溢出错误。

    我已提交一个错误来跟踪此情况:

    https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-10087