This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:导入和编译工程 TIDA_01606 TINV_f28379d 时出错

Guru**** 2958040 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606, SFRA, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/942147/ccs-tms320f28379d-error-during-importing-and-compiling-project-tida_01606-tinv_f28379d

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:TIDA-01606、 SFRA、 C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的所有人:

我想处理项目 TIDA_01606。

我已经安装 了 C2000数字电源 SDK 和  TIDA-01606软件版本、并尝试导入和编译该项目。 但我遇到了以下问题。  

(1)在项目导入期间,有两个错误  

  a)无法解析路径'../libraries/sfra/lib/sfra_f32_tmu.lib!  

  b) 无法解析路径'../libraries/sfra/gui/sfra_gui_scicomms_driverlib.c!  

 (2)在项目编制期间

****为项目 TINV_f28379d 构建配置版本****

"C:\\ti\\ccs1010\\ccs\\utils\\bin\\gmake"-k -j 6 all -O

编译文件:"../TINV.c"
调用:C2000编译器
"C:/ti/ccs1010/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_20.2.1.LTS/bin/cl2000 /ti/RupeshWorkspace/tinv_f28379d/device /ti/RupeshWorkspace/tinv_f28379d/libraries/power_measurement /ti/RupeshWorkspace/tinv_f28379d/libraries/transforms /ti/RupeshWorkspace/tinv_f28379d/libraries/FPUfastRTS -v28 -ml -mt --cla_support=cla1 -float_support=fpu32 -tmu_support=tmu0 -vcu_support=vcu2 -O3 -opt_for_speed=5 -fp_mode=relaxed -include_path="/ti/RupeshWorkspace/tinv_f28379d /ti/RupeshWorkspace/tinv_f28379d/device/driverlib /ti/RupeshWorkspace/tinv_f28379d/libraries/sfra /ti/RupeshWorkspace/tinv_f28379d/libraries/utilities/dlog /ti/ccs1010/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_20.2.1.LTS/include -include_band_define-c="-cove-path=/ti/c2000/C2000Ware_DigitalPower_SDK_3_00_01_00/libraries/sfra/include /ti/RupeshWorkspace/tinv_f28379d/libraries/DCL /ti/RupeshWorkspace/tinv_f28379d/libraries/spll /ti/RupeshWorkspace/tinv_f28379d/libraries/utilities/rampgen -cove-c_define-cine-c="-cine-c="-ctrine-c="-cove-c_define"-cine-cine-cine-cine-band_define-c="-trine-c_define-c="-cn"-cn"-cine-cine-cine-cine-cine-ctrine-cove-band_define-c_define-c="-ce-ce-cine-cine-c="-cn"-cine-cine-ctrine-cine-cine-band_define-ce-ce-ce-ce-ce-ce-ce-

>>编译失败
subdir_rules.mk:9:目标'TINV.obj'的配方失败
"../TINV.c"、第257行:错误#167:函数调用中的参数太少
1在编译"../TINV.c"时检测到错误。
gmake:***[TINV.obj]错误1
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

****构建完成****

请帮助我解决上述问题。  

此致、

Rupesh

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您从此处获取了软件

    它与 SDK 3.00.01.00不兼容

    它与以前版本的 SDK 兼容、让我向前团队成员确认哪一个。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Manish、我将等待您团队的确认。

    此致、
    Rupesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rupesh、

    C:\ti\c2000\C2000Ware_DigitalPower_SDK_2_00_01_00\solutions\TIDA_01606

    我想它是 v2_00_01_00

    -Manish  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Manish。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:

    项目 TIDA_01606在 SDK_2_00_01_00中不可用。 我尝试了两台不同的机器。 请参阅随附的图片。

    如果可能,请提出一个备选方案。

    此致、

    Rupesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rupesh、当您安装 TIDA_01606软件包时、需要选择2_00_01_00 SDK 文件夹才能将其安装到中。

    它不是默认 SDK v2_00_01_00安装的一部分。 您也可以将 TIDA-01606文件夹从安装位置移到该位置。