This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSCNCD28379D:当按下"RESET CPU"时、我收到此错误:

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSDOCK28379D, TMDXIDDK379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/950887/ccs-tmdscncd28379d-when-pressing-reset-cpu-i-get-this-error

器件型号:TMDSCNCD28379D
主题中讨论的其他器件:TMDSDOCK28379DTMDXIDDK379DC2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

错误:

C28xx_CPU2:在0xd6cc 处执行"Finish Auto Run"操作时删除断点时出现问题:(错误-1066 @ 0xD6CC)无法设置/清除请求的断点。 验证断点地址是否在有效存储器中。 (仿真包9.2.0.00002)

我目前 正在将 TMDSDOCK28379D 与 F28379D 搭配使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    您能否提供有关您的环境的更多详细信息? 例如、您是否在两个 CPU 上加载了一个程序、并在 CPU2或两个内核上发出 CPU 复位命令? 问题是否仅在 CPU2上发生?

    为重现此问题而采取的详细步骤将非常有帮助。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ki:

    1) 1)我右键单击 项目资源管理器中的 FCL_f2837x_tmsdxiddk 文件夹、然后重新构建项目。

    2) 2)我单击"Debug FCL_f2837x_tdxiddk

    此窗口显示并显示 CPU 正在运行:

    然后、我单击"CPU Reset"、因为我要重置、然后按照 https://www.ti.com/lit/an/spracl1a/spracl1a.pdf?ts=1603561694008中的"重置 CPU、重新启动、启用实时模式并运行"步骤进行操作 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后、我在执行该步骤后收到错误。

    此外、当我单击"重新启动"时、我收到此问题、并继续点击"取消"、但它不断弹出、最终导致 code composer 崩溃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)我右键点击 项目资源管理器中的 FCL_f2837x_tmdxiddk 文件夹、然后重新构建项目。

    您有 TMDXIDDK379D 吗?

    https://www.ti.com/tool/TMDXIDDK379D

    根据您的第一篇帖子、听起来您只是拥有一个带扩展坞的 F28379D 卡。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我没有  TMDXIDDK379D。 我想知道这是否也是必需的。 我们只有 F28379D 卡和扩展坞。

    Josh

    编辑:这里是另一个线程、我在其中询问是否需要 DDK e2e.ti.com/.../950889

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在该主题中、Ramesh 提到该示例不应使用 CPU2。 在屏幕截图中、我看到 CPU2正在运行。 是否可以尝试仅加载和运行 CPU1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已经尝试过、但有时我会遇到一个问题、即在重置 CPU 且所有内容都已暂停的情况下、单击"Restart"时、CPU 上已在运行某些内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否对任何其他更通用的 C2000Ware 示例有疑问?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    经过测试的 LED 闪烁、它可以正常工作。 我只选择了 CPU1、但从未选择过用于我所使用的程序的该选项。 我将仅使用 CPU1重试此程序。

    E:我正在重新安装 c2000ware SDK、并将使用全新安装重试此程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已解决!

    在新项目中单击"调试"时仅选择 CPU1。