This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
错误:
C28xx_CPU2:在0xd6cc 处执行"Finish Auto Run"操作时删除断点时出现问题:(错误-1066 @ 0xD6CC)无法设置/清除请求的断点。 验证断点地址是否在有效存储器中。 (仿真包9.2.0.00002)
我目前 正在将 TMDSDOCK28379D 与 F28379D 搭配使用。
您好、ki:
1) 1)我右键单击 项目资源管理器中的 FCL_f2837x_tmsdxiddk 文件夹、然后重新构建项目。
2) 2)我单击"Debug FCL_f2837x_tdxiddk
然后、我单击"CPU Reset"、因为我要重置、然后按照 https://www.ti.com/lit/an/spracl1a/spracl1a.pdf?ts=1603561694008中的"重置 CPU、重新启动、启用实时模式并运行"步骤进行操作
1) 1)我右键点击 项目资源管理器中的 FCL_f2837x_tmdxiddk 文件夹、然后重新构建项目。
您有 TMDXIDDK379D 吗?
https://www.ti.com/tool/TMDXIDDK379D
根据您的第一篇帖子、听起来您只是拥有一个带扩展坞的 F28379D 卡。
谢谢
Ki
不、我没有 TMDXIDDK379D。 我想知道这是否也是必需的。 我们只有 F28379D 卡和扩展坞。
Josh
编辑:这里是另一个线程、我在其中询问是否需要 DDK e2e.ti.com/.../950889
您是否对任何其他更通用的 C2000Ware 示例有疑问?
经过测试的 LED 闪烁、它可以正常工作。 我只选择了 CPU1、但从未选择过用于我所使用的程序的该选项。 我将仅使用 CPU1重试此程序。
E:我正在重新安装 c2000ware SDK、并将使用全新安装重试此程序。