This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/DLPNIRSCANEVM:NIRCAN Nano 参考构建

Guru**** 2991490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/944074/compiler-dlpnirscanevm-nirscan-nano-reference-build

器件型号:DLPNIRSCANEVM

工具/软件:TI C/C++编译器

尊敬的先生:

以下步骤是 CCS IDE 6.0.1中的过程

1)安装 CCS IDE V 6.0.1 (Windows 7,64位操作系统)

2)安装 TI ARM V 5.2.9 (在 CCS IDE 6.0.1中找不到 TI ARM V 5.2.4)  

3) 3)安装 Tiva RTOS

4) 4)安装 DLP Spectrum Lib 和 DLP NIR 参考软件

5) 5)构建驱动程序-成功构建

6)构建 Usblib - 成功构建

7) 7)构建 DLPSepclub - 成功构建

8) 8)使用 TI ARM V 5.2.9构建 NIR Scan Nano 参考软件- 成功构建

9) NIRCAN Nano GUI 工具使用更新 Tiva 固件(Build *。bin 文件)、GUI 工具报告错误消息-二进制文件无效

请帮帮我

如果 TI ARM V 5.2.4可用、请共享链接

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,
    欢迎访问 DLP 论坛、感谢您关注 DLP 技术。

    我们将在几天内进行审核并返回给您。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    、

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    梅扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、CHN c、  

    在尝试上传二进制文件之前、您能否在 GUI 的 Tiva FW 更新对话框中选中"不验证签名"框、看看它是否起作用? (请参见随附的图片)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生,

    我明天会检查...

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。 请随时向我们报告您的最新进展。

    此致、

    Philippe Dollo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生。

    工作正常、先生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。

    此致、

    Philippe Dollo