This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:在 Dissembly 窗口中、而不是在源代码窗口中推进的行

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/950542/ccs-lines-advancing-in-dissasembly-window-but-not-in-source-code-window

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

在调试时、线突出显示在"分解"窗口中进行、而不是在源代码窗口中进行。 这使得调试比我更具挑战性。

我尝试重新安装、创建新项目、使用步入、单步执行、汇编单步执行按钮、但没有成功。

通过 BeagleBone Black Rev3上的 Blackhawk XDS100V2仿真器运行代码。

如果有任何帮助、我们将不胜感激!

-Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    真有意思。 我似乎无法再现这种行为(对我而言、它的工作方式符合预期)。 您使用的是哪个 CCS 版本? 您能给我发送一个小测试案例吗? 它可以是您的项目、也可以是它的精简版本、只要我可以运行它。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是 Tyler 的一名学生、他代表我发布了这个话题。  CCS 版本为10.1.1。  CCS 版本8.3.1中不会出现此错误、但我想使用 v10、因为它是我可以在 Arch Linux 上运行的唯一版本。  (我在 Windows 10上安装了 CCS v8和 v10。)  只要我使用 CCS v10、Windows 和 Linux 上的行为就相同。

    以下是我用于学习 CCS 的项目: e2e.ti.com/.../HallArrayMult.zip

    当我与 Tyler 交谈时、抑制了一个错误、这可能会使人了解情况:"在地址"0x80000078"处中断、没有可用的调试信息、或者程序代码之外。"  该错误出现在每一行代码上、但执行的第一行 SAMPLE.s、LDR R1、=MULTIPLICANDS 除外。  突出显示会正确前进到该行、但不会前进到任何其他行。

    下面是另一张图片:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zachary、

    感谢您的测试案例。 我能够重现此问题。 我会看到相同的行为-适用于8.3.1、但不适用于10.1.1。

    我为此提交了一个错误。 跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-10086

    谢谢

    Ki