工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
在调试时、线突出显示在"分解"窗口中进行、而不是在源代码窗口中进行。 这使得调试比我更具挑战性。
我尝试重新安装、创建新项目、使用步入、单步执行、汇编单步执行按钮、但没有成功。
通过 BeagleBone Black Rev3上的 Blackhawk XDS100V2仿真器运行代码。
如果有任何帮助、我们将不胜感激!
-Tyler
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
在调试时、线突出显示在"分解"窗口中进行、而不是在源代码窗口中进行。 这使得调试比我更具挑战性。
我尝试重新安装、创建新项目、使用步入、单步执行、汇编单步执行按钮、但没有成功。
通过 BeagleBone Black Rev3上的 Blackhawk XDS100V2仿真器运行代码。
如果有任何帮助、我们将不胜感激!
-Tyler
您好!
我是 Tyler 的一名学生、他代表我发布了这个话题。 CCS 版本为10.1.1。 CCS 版本8.3.1中不会出现此错误、但我想使用 v10、因为它是我可以在 Arch Linux 上运行的唯一版本。 (我在 Windows 10上安装了 CCS v8和 v10。) 只要我使用 CCS v10、Windows 和 Linux 上的行为就相同。
以下是我用于学习 CCS 的项目: e2e.ti.com/.../HallArrayMult.zip
当我与 Tyler 交谈时、抑制了一个错误、这可能会使人了解情况:"在地址"0x80000078"处中断、没有可用的调试信息、或者程序代码之外。" 该错误出现在每一行代码上、但执行的第一行 SAMPLE.s、LDR R1、=MULTIPLICANDS 除外。 突出显示会正确前进到该行、但不会前进到任何其他行。
下面是另一张图片:
Zachary、
感谢您的测试案例。 我能够重现此问题。 我会看到相同的行为-适用于8.3.1、但不适用于10.1.1。
我为此提交了一个错误。 跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-10086
谢谢
Ki