This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1352R:编译的链接阶段花费的时间太长

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/950459/ccs-cc1352r-linking-phase-of-the-compilation-takes-too-long

器件型号:CC1352R

工具/软件:Code Composer Studio

你好!

我有一个相对较大的 CC1352项目。 当我编译时、我观察到完成链接阶段需要很多时间(50-70秒)。  
但是、PC 有大量资源可供使用(CPU 使用率最高可达16%、内存为55%、SSD 保持为0%)、我使用的是6核12线程 i7-9750HF、具有24GB RAM 和 NVMe SSD。  
您是否有任何建议会成为瓶颈?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设您使用 TI ARM 编译器。

    编译器(不是 CCS)的版本是什么?  如果您使用的版本早于16.9.7.LTS、则可能会受到 此错误的影响。   

    您是否链接-opt_level=4?  如果是、请考虑将其更改为-opt_level=3。  这可能会降低性能或增加代码大小、但可能不足以发挥重要作用。

    谢谢、此致、

    乔治