请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1352R 工具/软件:Code Composer Studio
你好!
我有一个相对较大的 CC1352项目。 当我编译时、我观察到完成链接阶段需要很多时间(50-70秒)。
但是、PC 有大量资源可供使用(CPU 使用率最高可达16%、内存为55%、SSD 保持为0%)、我使用的是6核12线程 i7-9750HF、具有24GB RAM 和 NVMe SSD。
您是否有任何建议会成为瓶颈?
谢谢!