工具/软件:Code Composer Studio
您好!
这是一段很长的时间。 但我认为这里的人可能对这个问题有一些经验。
我们支持在 WIN2K VM 中运行的 CCS 2.2上运行的旧工程、 因此很难更新并移植到更新的 CCS。
我们目前正在使用一些较旧的 Blackhawk JTAG 适配器进行调试和开发。 它们工作正常、但不再可用。
是否有人推荐使用已知可在 CCS 2.2和5510A 上工作的 WIN2K 驱动程序的当前制造且可用的 JTAG 适配器?
经济实惠(便宜)且提供 USB 的奖励积分。 不需要高速。
谢谢、