This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320VC5510A:CCS 2.2x、正在寻找当前生产的兼容 JTAG 适配器。

Guru**** 1144750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/941161/ccs-tms320vc5510a-ccs-2-2x-looking-for-currently-produced-compatible-jtag-adapters

器件型号:TMS320VC5510A

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

这是一段很长的时间。 但我认为这里的人可能对这个问题有一些经验。  

 我们支持在 WIN2K VM 中运行的 CCS 2.2上运行的旧工程、 因此很难更新并移植到更新的 CCS。  

 我们目前正在使用一些较旧的 Blackhawk JTAG 适配器进行调试和开发。 它们工作正常、但不再可用。

 是否有人推荐使用已知可在 CCS 2.2和5510A 上工作的 WIN2K 驱动程序的当前制造且可用的 JTAG 适配器?   

 经济实惠(便宜)且提供 USB 的奖励积分。   不需要高速。   

 

谢谢、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利

    我将联系 Spectrum Digital。  他们的510 USB 列出了 CCSv3.1、但我认为我将其与较旧的 CCS 版本结合使用。  只是不确定有多旧。

    http://www.spectrumdigital.com/xds510-usb-jtag-emulator/

    此外、查看他们的驱动程序页面、其中列出了 CCSv2.21支持:

    http://support.spectrumdigital.com/ccs221/

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

      我将尝试直接联系 Spectrum Digital。 我之前尝试过他们的一些较新的适配器、但没有幸运地让他们使用 ccs2.2。

      我需要它们来确认兼容性和驱动程序。

      我已经通过电子邮件向 Blackhawk 发送了邮件、但他们无法提供解决方案。  

     再次感谢您的回答。

    亨利  

     

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我联系了 Spectrum Digital、

     遗憾的是、他们推荐的唯一与 CCS 2.2兼容的产品是 XDS510PP PLUS。

     他们不建议将其与 VM 配合使用、我也不想使用并行端口。

      因此、我仍在寻找解决方案。  

      我可能只需要在 eBay 上获取一些旧的齿轮。 我首先要避免的事情。    

    亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在 SD 与谁交谈?  我相信我过去使用过510USB 和2.2。  我的一位同事也相信这一点。  驱动程序下载页面指示支持2.21。

    我们在实验室中有一台旧的 XP 机器、我们可以在本周稍后的时间尝试使用它。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意、XDS510 USB 可能可以正常工作、产品页面未列出2.2兼容性、但驱动程序页面确实可以。 所以不确定。

    我没有与任何人交谈、只是使用了提供的联系表。 我应该拿起电话了、我已经习惯了。 我必须致电、看看我是否可以与知识更丰富的人交谈。  

    BTW、 这是电子邮件回复。

    //---- 尖嘴--- //

    您的 JTAG 仿真器选项似乎是 XDS510PP PLUS、PART/SKU 编号:701014

    目前、我们有9个库存。

    这可以在线订购。

     

    这应在本机 Win XP 计算机(无 VM)上与 CCS 一起运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Johes"]我们在实验室中有一台旧的 XP 计算机,我们可以在本周稍后的时间尝试它。

    我能够让 CCS 2.2与 Windows XP 机器上的 SD XDS510USB 和 C5509A 板配合使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您对其进行测试并确认其工作正常。

      至少现在我们有一个可行的选择。

    再次感谢、

    亨利