This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHCC3220MODASF:CC3220MODASF CCS 工作区 GitHub 出现问题

Guru**** 2958020 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/950019/ccs-launchcc3220modasf-issue-with-cc3220modasf-ccs-workspace-github

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

工具/软件:Code Composer Studio

您好 TI 团队

我正在使用 CC3220MODASF SDK。 我已成功在工作区文件夹中构建示例工程、并使用以下命令在 git 中添加了此工作区文件夹:

//初始化 git
Git 初始化


//在 git 中添加工作区文件夹
已添加


// Git commit
Git commit -m


// git 入栈
Git 推送来源

执行上述 git 步骤后、工作区文件夹已成功上传。 为了对上传的代码进行交叉验证、我正在从同一位置的 GitHub 克隆代码 、并收到以下编译错误:

错误#10008-D:找不到文件"freertos_builds_CC3220SF_LAUNCHXL_release_ccs.lib       


我也遵循 了此链接 、并获得了与上述所附屏幕截图相同的结果。

我还尝试 git 标记来释放工作区、但问题相同。


任何人都可以帮助解决该问题、以便我可以将代码推送到 GitHub 并克隆/拉代码、并且可以成功编译代码、以便每次我更改代码时、我不必通过创建 zip 文件并通过 Dropbobox/gdrive 上载来发布代码。

任何帮助都将不胜感激。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="RajneeshS">我已使用以下命令将此工作区文件夹添加到 git 中:
    [/报价]

    我们通常不建议将整个工作区文件夹的内容签入源代码控制。 工作区应特定于特定环境。 通常只是 签入的项目。

    [引用用户="RajneeshS"]

    我收到以下编译错误:

    [/报价]

    屏幕截图的链接已断开。 请重新发布。

    但是、我首先要查看的只是签入项目、而不是整个工作区文件夹。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的快速回复。

    我刚刚在帖子中上传了屏幕截图。 请检查一下、如果您仍然看不到、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 项目未找到相关的 FreeRTOS 库。 您的工作区中是否也有相关的'FreeRTOS_builds_CC3220SF_LAUNCHXL_RELEASE_CCS'项目? 如果是、它是否成功构建?