This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR6843:Rangebin 的零多普勒1-20针对所有虚拟通道:有人能解释我如何在雷达数据集中查找数据以及雷达数据集是如何组织的?

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/943893/ccs-awr6843-zero-doppler-for-rangebin-1-20-for-all-virtual-channels-could-anybody-explain-how-i-can-find-the-data-in-the-radarcube-and-how-the-radarcube-is-organized

器件型号:AWR6843

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在使用 CCS 和 MMWAVE_SDK_03_04_00_03。

对于所有虚拟天线、我希望从 Rangebin 1-20中流式传输零多普勒。

定义了多种情形。 但不是我想要做的。

有人可以帮助我做这个吗?

非常感谢。

此致、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有机会查看 SDK OOB 演示的 doxygen 帮助文件:

    文件://C:/ti/mmwave_sdk_03_04_00_03/packages/ti/demo/xwr68xx/mmw/docs/doxygen/html/index.html

    距离多普勒部分

    您可能还需要检查 Radar Cube 的数据结构、并对其执行必要的处理以访问所需的数据。

    文件://C:/ti/mmwave_sdk_03_04_00_03/packages/ti/datapath/dpc/objectdetection/objdetrangehwa/docs/doxygen/html/struct_d_p_c___object_detection_range_h_w_a__pre_start_cfg__radar_cube_mem__t.html

    请注意、这些路径取决于安装目录

    希望这有助于您缩小代码中所需的范围。

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Mahimkar 先生的建议。

    我可以找到以下内容:

    如果我配置了2个 TX 和4个 RX、2个线性调频脉冲(每个用于一个 TX)、例如64次。 也许您可以解释我如何以首选格式存储雷达数据集?

    例如定义1。

    谢谢你。

    此致、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以找到以下内容:

    文件://C:/ti/mmwave_sdk_03_04_00_03/packages/ti/datapath/dpc/dpu/dopplerproc/docs/doxygen/html/index.html

    谢谢你。