This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:CAN#39;t Get UIA to run

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/948375/ccs-tm4c1294ncpdt-can-t-get-uia-to-run

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我 一直在努力让 UIA 工作、但我遇到了问题。

我阅读了有关 UIA 入门的所有指南、但为了选择系统分析器、我没有在"General"下看到此 RTSC 选项卡。 我的目标是模拟 CPU 负载和其他与 TI RTOS 相关的东西。 现在、我只能观察对象视图下的任务。

感谢您的支持。

BR

NOORI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用用户="Ali Reza Noori"]我阅读了有关 UIA 入门的所有指南

    您能否提供指向您正在关注的指南的链接?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    同时,我看到的是空图,但由于它没有显示任何数据,因此没有意义。

    我正在附加我的配置和一些屏幕截图。

    var LoggingSetup = xdc.useModule('ti.uia.sysbios.LoggingSetup');
    var Load = xdc.useModule('ti.sysbios.utils.Load');
    var HeapBuf = xdc.useModule('ti.sysbios.heaps.HeapBuf');
    var Event = xdc.useModule('ti.sysbios.knl.Event');
    LoggingSetup.loadLoggerSize = 256;
    LoggingSetup.mainLoggerSize = 512;
    LoggingSetup.sysbiosLoggerSize = 1024;
    LoggingSetup.loadTaskLogging = true;
    

    链接:

    www.ti.com/.../spruh43f.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供指向您提到的指南的链接?

    此外、您使用的是哪个确切版本的 CCS?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    链接:

    https://www.ti.com/lit/ug/spruh43f/spruh43f.pdf?ts=1602785900930&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    CCS 版本:8.3.1.00004  

    BR、

    NOORI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够在 RTOS 分析器视图中获取数据。 我必须对 cfg 文件进行一些调整。

    您是否见过以下常见问题解答?

    https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/850830