This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TCI6486CSL:在连接仿真器时遇到问题(BH-USB-510):-设备 ID 未被识别或不受驱动程序支持。

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/942596/ccs-tci6486csl-facing-issue-while-connecting-the-emulator-bh-usb-510--device-id-is-not-recognized-or-is-not-supported-by-driver

器件型号:TCI6486CSL

工具/软件:Code Composer Studio

当我尝试使用我们 CCSv8.3上的硬件(TCI6486)所需的 Blackhawk USB-510 (BH-USB-510)仿真器连接 JTAG 调试器时、我会遇到问题
我们使用的是64位 Windows 10环境。

当我尝试连接目标时、出现以下错误:

"连接到目标时出错:
(错误-1265 @ 0x0)
驱动程序无法识别或不支持设备 ID。 确认器件和调试探针配置正确、或更新器件驱动程序。
(仿真包6.0.83.0)"

我将附上目标配置和测试连接结果的屏幕截图。 非常感谢您的任何帮助!

谢谢!

测试连接结果:

[开始:Blackhawk USB510 Emulator_0]

执行以下命令:

%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag.exe -f %boarddatafil文件%-RV -o -F inform、logfile=yes -S pathlength -S integrity

[结果]


---- [打印电路板配置路径名]---------------

C:\Users\admini~1\AppData\Local\TEXASI~1\
ccs\ti\2\0\BrdDat\testBoard.dat

---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

此实用程序已选择100或510类产品。
此实用程序将加载适配器'bhemujsc.dll'。
库构建日期为"2018年11月21日"。
库构建时间为'00:08:45'。
库软件包版本为'8.0.903.2'。
库组件版本为'35.0.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为“1”(0x00000001)。
控制器的插入长度为'16'(0x00000010)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。

---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------

控制器是 BitIO-TBC C 模型。
无法识别从控制器到目标的链路。
控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的时序。
控制器将在输出引脚上使用下降沿计时。
实用程序逻辑当前未检测到功率损耗。

---- [用于从 PLL 生成的 JTAG TCLK 输出的日志文件]---

测试尺寸 COord MHz 标志结果说明
~~~~~~~~~~~~~~~μ A ~~~~~~~~μ A ~~~~~~~~~~~~~~~μ A ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~μ A
1 none - 01 00 500.0kHz -类似的 isit 内部时钟
2无- 01 09 570.3kHz -类似的 isit 内部时钟
3 64 - 01 00 500.0kHz O 良好值测量路径长度
4 16 - 01 00 500.0kHz O 良好值自动步进初始化
5 16 - 01 0D 601.6kHz O 良好值自动步进增量
6 16 - 01 1C 718.8kHz O 良好值自动步进增量
7 16 - 01 2E 859.4kHz O 良好值自动步进增量
8 16 + 00 02 1.031MHz O 良好值自动步进增量
9 16 + 00 09 1.141MHz{O}值良好的自动步进增量
10 64 - 01 29 820.3kHz O 正常值自动加电初始化
11 64 - 01 39 945.3kHz O 良好值自动功率增量
12 64 + 00 01 1.016MHz O 良好值自动功率增量
13 64 + 00 05 1.078MHz O 良好值自动功率增量
14 64 + 00 07 1.109MHz O 良好值自动功率增量
15 64 + 00 08 1.125MHz O 良好值自动功率增量
16 64 + 00 08 1.125MHz O 良好值自动功率增量
17 64 + 00 1.000MHz{O}良好值自动裕度初始化

第一个内部/外部时钟测试结果为:
预期频率为500000Hz。
实际频率为500000Hz。
差值频率为0Hz。

第二个内部/外部时钟测试结果为:
预期频率为570312Hz。
实际频率为569000Hz。
增量频率为1312Hz。

在扫描路径测试中:
测试长度为2048位。
JTAG IR 长度为24位。
JTAG DR 长度为4位。

IR/DR 扫描路径测试使用17个频率。
IR/DR 扫描路径测试使用500.0kHz 作为初始频率。
IR/DR 扫描路径测试使用1.141MHz 作为最高频率。
IR/DR 扫描路径测试使用1.000MHz 作为最终频率。

---- [测量最终 JTAG TCLKR 输入的源和频率]----

JTAG TCLKR 输入的频率测量值为1.000MHz。

JTAG TCLKR 输入和 TCLKO 输出信号的频率相似。
目标系统可能使用仿真器 PLL 的 TCLKO 输出。

---- [对 JTAG IR 和 DR 执行标准路径长度测试]-----

此路径长度测试使用64个32位字的块。

JTAG IR 指令路径长度测试成功。
JTAG IR 指令路径长度为24位。

JTAG DR 旁路路径长度测试成功。
JTAG DR 旁路路径长度为4位。

---- [对 JTAG IR 执行完整性扫描测试]-----

此测试将使用64个32位字的块。
该测试将仅应用一次。

使用0xFFFFFFFF 进行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用0x00000000执行测试。
扫描测试:2、跳过:0、失败:0
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:0
使用0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:0
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:0
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:0
所有值均已正确扫描。

JTAG IR 完整性扫描测试成功。

---- [在 JTAG DR 上执行完整性扫描测试]-----

此测试将使用64个32位字的块。
该测试将仅应用一次。

使用0xFFFFFFFF 进行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用0x00000000执行测试。
扫描测试:2、跳过:0、失败:0
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:0
使用0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:0
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:0
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:0
所有值均已正确扫描。

JTAG DR 完整性扫描测试成功。

[结束:Blackhawk USB510 Emulator_0]

目标配置:-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 USER="Sachin Magar"]连接到目标时出错:
    (错误-1265 @ 0x0)
    驱动程序无法识别或不支持设备 ID。 确认器件和调试探针配置正确、或更新器件驱动程序。
    (仿真软件包6.0.83.0)"[/QUERP]

    有关此错误的更多详细信息、请参阅以下链接:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html#invalid-device-id

    希望这对您有所帮助

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

     

    感谢你的答复。 我已经完成了链接。

    我已经检查了我们的硬件 是否正常工作、唯一的问题是 JTAG 调试器((BH-USB-510仿真器)支持驱动程序。

    因为具有 JTAG 调试器设置的同一硬件在 windows7 (32位)的 ccsv3.3上工作正常。 当我们使用 CCS v8.3升级到 Windows10 (64位)时、我们将面临此问题。

     

    我已从下载并安装 CCS v8.3的仿真软件包设置

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds_software_package_download.html

    尝试修复任何软件驱动程序问题、但问题保持不变。

     

    谢谢、

    Sachin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Sachin Magar"]

    因为具有 JTAG 调试器设置的同一硬件在 windows7 (32位)的 ccsv3.3上工作正常。 当我们使用 CCS v8.3升级到 Windows10 (64位)时、我们将面临此问题。

    [/报价]

    嗯... 实际上、它确实会将手指指向 BH 驱动器。 我没有本地设置。 我需要请求访问我的办公室才能试用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 CCS 8.3.1中使用 C6474 EVM 上的 BH-USB-510L 对此进行了测试。 我成功连接了。  

    当您未为目标使用正确的器件配置时、将会出现器件 ID 错误(当我首次使用错误的器件设置时、最初也会出现相同的错误)。 您能否确认器件配置(如屏幕截图中所示)与您在 CCS 3.3中看到的配置相匹配?

    如果是、您可以尝试降低 TCLK 速度吗?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    感谢你的答复。

    我们只有 BH-USB-510仿真器来连接 TMS320TCI6486。 我们没有 BH-USB-510L、也是 Blackhawk 停产的。 请参阅 此链接 https://www.blackhawk-dsp.com/store/12135f.html。

    我们已检查器件配置是否正确、如屏幕截图所示。 我们使用了与 ccsv3.3相同的方法。   

     BH-USB-510仿真器可以在 CCSv8及更高版本上使用吗?  

    我尝试降低 TCLK 速度、但问题仍然存在。


    谢谢、

    Sachin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信 BH-USB-510L 与 BH-USB-510非常相似。 我希望如果一个在这种情况下工作,另一个也会工作

    [引用 USER="Sachin Magar"> 是否有任何方法可以在 CCSv8及更高版本上使用 BH-USB-510仿真器?  [/报价]

    这应该起作用。 我使用了类似 的 BH-USB-510L、但 CCSv8.3.1运行正常。 由于它与3.3配合使用、BH 驱动器必须存在一些问题。 您可以尝试联系他们的支持人员。  

    我还将查看我是否可以找到 TCI6486来亲自试用-尽管这可能需要一些时间。

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    我在 TMS320TCI6486上尝试过 BH-USB-510L、并且在测试连接中遇到错误。
    下面是目标配置的测试连接结果日志和屏幕截图。

    测试连接结果:

    [开始:Blackhawk USB510L Emulator_0]

    执行以下命令:

    %CCS_base%/common/uscif/dbgjtag.exe -f %boarddatafil文件%-RV -o -F inform、logfile=yes -S pathlength -S integrity

    [结果]


    ---- [打印电路板配置路径名]---------------

    C:\Users\admini~1\AppData\Local\TEXASI~1\
    ccs\ti\2\0\BrdDat\testBoard.dat

    ---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

    此实用程序已选择100或510类产品。
    此实用程序将加载适配器'bhemujscl.dll'。

    软打开控制器时出错。

    ---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----

    此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

    值为'-118'(0xffffff8a)。
    标题为'C_ERR_OCS 端口'。

    说明如下:
    硬件或软件仅支持有限的端口地址值。

    [结束:Blackhawk USB510L Emulator_0]

    目标配置(BH-USB-510L):

    下面的屏幕截图是我们在具有 Blackhawk USB 510仿真器的 CCS v3.3上执行的目标配置。

    (请从下面的屏幕截图中检查第三个配置)

    谢谢、

    Sachin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    似乎两个屏幕截图都未正确连接。 在此处重新连接。

    目标配置(BH-USB-510L):

    下面的屏幕截图是我们在具有 Blackhawk USB 510仿真器的 CCS v3.3上执行的目标配置。

    (请从下面的屏幕截图中检查第三个配置)

    谢谢、

    Sachin