工具/软件:Code Composer Studio
当我尝试使用我们 CCSv8.3上的硬件(TCI6486)所需的 Blackhawk USB-510 (BH-USB-510)仿真器连接 JTAG 调试器时、我会遇到问题
我们使用的是64位 Windows 10环境。
当我尝试连接目标时、出现以下错误:
"连接到目标时出错:
(错误-1265 @ 0x0)
驱动程序无法识别或不支持设备 ID。 确认器件和调试探针配置正确、或更新器件驱动程序。
(仿真包6.0.83.0)"
我将附上目标配置和测试连接结果的屏幕截图。 非常感谢您的任何帮助!
谢谢!
测试连接结果:
[开始:Blackhawk USB510 Emulator_0]
执行以下命令:
%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag.exe -f %boarddatafil文件%-RV -o -F inform、logfile=yes -S pathlength -S integrity
[结果]
---- [打印电路板配置路径名]---------------
C:\Users\admini~1\AppData\Local\TEXASI~1\
ccs\ti\2\0\BrdDat\testBoard.dat
---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------
此实用程序已选择100或510类产品。
此实用程序将加载适配器'bhemujsc.dll'。
库构建日期为"2018年11月21日"。
库构建时间为'00:08:45'。
库软件包版本为'8.0.903.2'。
库组件版本为'35.0.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为“1”(0x00000001)。
控制器的插入长度为'16'(0x00000010)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。
---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------
控制器是 BitIO-TBC C 模型。
无法识别从控制器到目标的链路。
控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的时序。
控制器将在输出引脚上使用下降沿计时。
实用程序逻辑当前未检测到功率损耗。
---- [用于从 PLL 生成的 JTAG TCLK 输出的日志文件]---
测试尺寸 COord MHz 标志结果说明
~~~~~~~~~~~~~~~μ A ~~~~~~~~μ A ~~~~~~~~~~~~~~~μ A ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~μ A
1 none - 01 00 500.0kHz -类似的 isit 内部时钟
2无- 01 09 570.3kHz -类似的 isit 内部时钟
3 64 - 01 00 500.0kHz O 良好值测量路径长度
4 16 - 01 00 500.0kHz O 良好值自动步进初始化
5 16 - 01 0D 601.6kHz O 良好值自动步进增量
6 16 - 01 1C 718.8kHz O 良好值自动步进增量
7 16 - 01 2E 859.4kHz O 良好值自动步进增量
8 16 + 00 02 1.031MHz O 良好值自动步进增量
9 16 + 00 09 1.141MHz{O}值良好的自动步进增量
10 64 - 01 29 820.3kHz O 正常值自动加电初始化
11 64 - 01 39 945.3kHz O 良好值自动功率增量
12 64 + 00 01 1.016MHz O 良好值自动功率增量
13 64 + 00 05 1.078MHz O 良好值自动功率增量
14 64 + 00 07 1.109MHz O 良好值自动功率增量
15 64 + 00 08 1.125MHz O 良好值自动功率增量
16 64 + 00 08 1.125MHz O 良好值自动功率增量
17 64 + 00 1.000MHz{O}良好值自动裕度初始化
第一个内部/外部时钟测试结果为:
预期频率为500000Hz。
实际频率为500000Hz。
差值频率为0Hz。
第二个内部/外部时钟测试结果为:
预期频率为570312Hz。
实际频率为569000Hz。
增量频率为1312Hz。
在扫描路径测试中:
测试长度为2048位。
JTAG IR 长度为24位。
JTAG DR 长度为4位。
IR/DR 扫描路径测试使用17个频率。
IR/DR 扫描路径测试使用500.0kHz 作为初始频率。
IR/DR 扫描路径测试使用1.141MHz 作为最高频率。
IR/DR 扫描路径测试使用1.000MHz 作为最终频率。
---- [测量最终 JTAG TCLKR 输入的源和频率]----
JTAG TCLKR 输入的频率测量值为1.000MHz。
JTAG TCLKR 输入和 TCLKO 输出信号的频率相似。
目标系统可能使用仿真器 PLL 的 TCLKO 输出。
---- [对 JTAG IR 和 DR 执行标准路径长度测试]-----
此路径长度测试使用64个32位字的块。
JTAG IR 指令路径长度测试成功。
JTAG IR 指令路径长度为24位。
JTAG DR 旁路路径长度测试成功。
JTAG DR 旁路路径长度为4位。
---- [对 JTAG IR 执行完整性扫描测试]-----
此测试将使用64个32位字的块。
该测试将仅应用一次。
使用0xFFFFFFFF 进行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用0x00000000执行测试。
扫描测试:2、跳过:0、失败:0
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:0
使用0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:0
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:0
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:0
所有值均已正确扫描。
JTAG IR 完整性扫描测试成功。
---- [在 JTAG DR 上执行完整性扫描测试]-----
此测试将使用64个32位字的块。
该测试将仅应用一次。
使用0xFFFFFFFF 进行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用0x00000000执行测试。
扫描测试:2、跳过:0、失败:0
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:0
使用0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:0
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:0
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:0
所有值均已正确扫描。
JTAG DR 完整性扫描测试成功。
[结束:Blackhawk USB510 Emulator_0]
目标配置:-