This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28032:gmake 路径错误

Guru**** 2550550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/942861/ccs-tms320f28032-gmake-path-error

器件型号:TMS320F28032

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生:

我将使用 这个构建板形式中的 CCS 8.3.1和 HVPM_Sensored 代码。

错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    您能否在构建控制台中提供所有构建输出? 您可以复制并粘贴到文本文件、然后将文本文件附加到此线程。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ki:

    此错误


    ****为项目 HVPM_Sensored 构建配置 F2803x_FLASH **

    "C:\\ti\\ccsv8\\utils\\bin\\gmake"-k all

    subdir_rules.mk:16:目标'HVPM_Sensored.obj'的配方失败
    'C:\Users\E'不能被识别为内部或外部命令、
    可操作的程序或批处理文件。
    系统无法找到指定的路径。
    gmake:***[HVPM_Sensored.obj]错误1.
    gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

    ****构建完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Rajesh Limbani"]无法将 C:\Users\E'识别为内部或外部命令,
    可操作的程序或批处理文件。

    我显示您的用户名中有空格、在生成时导致路径截断:

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/740719

    谢谢

    Ki