This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C1294XL:是否重新定义符号?

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/948204/ccs-ek-tm4c1294xl-symbol-redefined

器件型号:EK-TM4C1294XL

工具/软件:Code Composer Studio

我有一个包含 main.c 和一个名为 Codes.c 的子模块的项目

codes.c 包含大量常量、一个变量和一个函数、

void BuildCode (int size){
---
} 

最初、我将 BuildCode 放置在 main.c 中、一切都很完美。

现在、在函数与要处理的数据一起放置的情况下(在 Codes.c 中)、我在链接时获得符号"BuildCode"重新定义错误。

显然、函数现在是在 main.c 和 Codes.c 中定义的 实际代码仅在 Codes.c 中!

在 main.c 的开头、我有:

#include "Codes.c" 

我出了什么问题?

这可能是一个微不足道的 C 代码错误、我应该只包含.h 文件吗?

我来自 Delphi (Pascal)、其中.h 字段不存在!)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经解决了这个问题。

    我创建了两个 extern 声明性、一个用于函数、另一个用于变量。

    include 语句已消失!

    但这是怎么回事?