请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EK-TM4C1294XL 工具/软件:Code Composer Studio
我有一个包含 main.c 和一个名为 Codes.c 的子模块的项目
codes.c 包含大量常量、一个变量和一个函数、
void BuildCode (int size){ --- }
最初、我将 BuildCode 放置在 main.c 中、一切都很完美。
现在、在函数与要处理的数据一起放置的情况下(在 Codes.c 中)、我在链接时获得符号"BuildCode"重新定义错误。
显然、函数现在是在 main.c 和 Codes.c 中定义的 实际代码仅在 Codes.c 中!
在 main.c 的开头、我有:
#include "Codes.c"
我出了什么问题?
这可能是一个微不足道的 C 代码错误、我应该只包含.h 文件吗?
我来自 Delphi (Pascal)、其中.h 字段不存在!)