This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:CAN#39;t make float 数据数组图(FFT 结果和 FFT Mag)

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/941833/ccs-tms320f28379d-can-t-make-float-data-array-graph-fft-result-and-fft-mag

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

通过观察以下线程、我可以打开图形和图形属性。


但是、如何显示浮点数据?


拖放操作不能正常工作。

此外,我尝试使用 Right Clik->Graph,但它不能正常工作。

https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/738035?CCS-TMS320F28069-Not-possible-to-graph-an-array

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够按照另一个线程中的说明进行操作。  转至工具菜单。  选择 Graph -> FFT Magnitude。

    在属性中、确保将 DSP 数据类型设置为 32位

    此致、

    John