This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:LMx 2571 4FSK I2S 模式偏差

Guru**** 3004740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/936903/compiler-lmx-2571-4fsk-i2s-mode-deviation

工具/软件:TI C/C++编译器

2571寄存器的初始化已经完成、并且频率可以被锁定。  我想问的是、如何计算相应的频率 偏差并在整形滤波后将其发送到 I2S?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定我是否理解您的问题、您能否更详细地解释数据表第8.1.1节中哪些地方不清楚或需要更多有关频率偏差计算的说明?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如图,所示、我想知道如何计算每个采样点的频率偏差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是您所参考的一组方程吗?

    最后、您会注意到时域中每个样本的频率偏差、并使用上面的公式计算相应的 FSK 阶跃。

    具体来说、让我知道您在该方程式中遇到了哪些方面的困难。

    此致、

    Aidan