This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/C2000-CGT:导入"CAN_loopback_bitfields"时失败

Guru**** 2998400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/937488/compiler-c2000-cgt-failed-when-importing-can_loopback_bitfields

器件型号:C2000-CGT

工具/软件:TI C/C++编译器

当我导入示例项目"CAN_loopback_bitfields"时、发生错误:

请参阅下面的详细信息。
错误:项目'CAN_loopback_bitfields_cpu01'的导入失败、因为其编译器定义不可用。 请在导入此项目之前安装 C2000v16.6编译器-单击'View > CCS App Center'以检查编译器更新是否可用、或手动安装编译器并通过'Preferences > CCS > Build > Compilers'将其注册到 CCS。

但是、CCS 版本为7.1.0、编译器为 TIv16.9.x。   我在 TI 网站上找不到'C2000v16.6编译器'。

如何解决此问题?

非常感谢!

QianL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编译器版本16.6.x.LTS 已超过4年。  此示例项目可能已旧或更旧。  请考虑使用该示例的最新版本。

    尽管如此、您的问题还是有一个解决方案。  请参阅 有关 CCS 更新的更大文章中的"安装新软件"部分。  本文中的屏幕截图显示了如何安装 ARM 编译器。  但是、TI 发布的任何编译器的过程都是相同的。  下面的屏幕截图显示 C28x 编译器版本16.6.0.STS 可用。

    谢谢、此致、

    乔治

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我遵循了您的流程。 但我无法成功安装它。 单击"下一步"按钮后、显示如下:

    无法按要求完成安装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、您附加的图像不可见。  常见 问题解答中解释了常见的原因。

    请确保问题不是由代理造成的。  请参阅  有关 更新 CCS 的较大文章的代理配置部分。

    谢谢、此致、

    乔治