您好!
CCS 12.1.0.00007在尝试刷写 launchxl-cc26x2r1电路板时崩溃。 在 CCS 的下一次启动期间、我收到消息:

向 TI 提交了崩溃报告。 如何解决这个问题? 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
CCS 12.1.0.00007在尝试刷写 launchxl-cc26x2r1电路板时崩溃。 在 CCS 的下一次启动期间、我收到消息:

向 TI 提交了崩溃报告。 如何解决这个问题? 谢谢!
您好!
编译器用于构建应用程序的版本是什么? 如果您使用了 clang 编译器 v2.1.0、那么您可能会遇到以下问题:
https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-10863
谢谢
Ki
您好!
我正在使用 Clang 编译器工具2.1.2.LTS。
问题似乎与调试器有关。 我还收到以下消息:

我在这里找到了一些提示: dev.ti.com/.../node
但调试器探针安装正确:

可能是错误消息中提到的 JTAG CLK 有问题?
如果 CCS 崩溃、 则应生成调试服务器崩溃转储文件。 您能否提供转储文件?
https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_diagnostic-logs.html
[引用 userid="540860" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1162256/ccs-12-1-0-00007-crashes-during-attempt-of-flashing-the-launchxl-cc26x2r1-board/4370422 #4370422">问题似乎与调试器有关。 我还收到此类消息:我假设问题在崩溃后开始发生。 目标似乎处于不良状态。 为您的目标尝试 MassErase。
谢谢
Ki
我在崩溃后使用了选项"提交"。 我的电子邮件地址是 maciej.lasota@wimba.vet
我无法使用选项 Insert -> Image/VIDEO/FILE...上传转储文件。 当我从计算机中选择文件时、上传百分比会增加、但不会插入任何内容。 我将最新的转储文件复制到我的 google 驱动器 :https://drive.google.com/file/d/1iDXbCoXTqrgbWOJIft-7v-oZnLbZohSv/view?usp=sharing
这是我第一次使用该板。 当我打开盒子时、它被 ProjectZero 刷写、并且在使用 SimpleLink Starter Android 应用程序时工作正常。 但现在移动应用程序无法看到 ProjectZero。 如何对目标进行 MassErase?
该选项需要工程人员的时间才能实现。 最好将其连接到此线程。 您可以将 dmp 压缩并拖放至您的回复、以将其附加到此主题帖。
[引用 userid="540860" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1162256/ccs-12-1-0-00007-crashes-during-attempt-of-flashing-the-launchxl-cc26x2r1-board/4370455 #4370455"]我将最新的转储文件复制到了我的 Google 驱动器 :https://drive.google.com/file/d/1iDXbCoXTqrgbWOJIft-7v-oZnLbZohSv/view?usp=sharing我们的 TI 阻止大多数文件共享访问(google drive、dropbox 等)。 我可以请求临时访问、但最好将其连接到此线程。
[引用 userid="540860" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1162256/ccs-12-1-0-00007-crashes-during-attempt-of-flashing-the-launchxl-cc26x2r1-board/4370455 #4370455">如何对目标进行 MassErase? [/报价]启动 CCS 调试会话、然后在尝试连接到目标之前、选择
脚本-> CC13x2_CC26x2 -> MassErase

好的、谢谢!
该 zip 文件附于下:
e2e.ti.com/.../3e52e80e_2D00_1fd6_2D00_4bc1_2D00_943b_2D00_ce34e0ff29d8.zip
当我启动调试会话时、我会收到这样的屏幕:

当我单击任务栏上的"Scripts"选项卡时、没有可用的脚本。
请为您的 LaunchPad 启动手动调试会话。 调试会话启动后、在尝试连接到目标之前检查 MassErase 选项是否可用:
https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_debug-main.html#manual-launch
工程人员分析了您的崩溃转储文件、并确认它与以下问题相同:
https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-10863
[引用 userid="540860" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1162256/ccs-12-1-0-00007-crashes-during-attempt-of-flashing-the-launchxl-cc26x2r1-board/4370422 #4370422"]我正在使用 Clang 编译器工具2.1.2.LTS。您可以在项目设置中确认这一点吗? 应将其显式设置为2.1.2。

感谢您对转储文件的调查。 我的编译器版本如下所示:

我将其更改为具有默认的2.1.2.LTS、但问题仍然存在。 现在 CCS 不会崩溃、但我会收到如下永久性错误:

我在另一台笔记本电脑(Dell Precision 5530)上成功地对该板进行了编程、但 Lenovo Legion 5上的问题仍然存在。
我将 JTAG CLK 降低至100.0kHz、但显示了相同的错误。

在默认的5.5MHz 固定频率下运行"测试连接"时、看起来不错:
[开始:德州仪器 XDS110 USB 调试探针]
执行以下命令:
%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -S 完整性
[结果]
---- [打印电路板配置路径名]---------------
C:\Users\Wimba02\AppData\Local\TEXASI~1\
CCS\ccs1210\0\BrdDat\testBoard.dat
---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------
此实用程序已选择100/110/510类产品。
此实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
库构建日期为'EP 20 202022'。
库构建时间为'12:28:44'。
库软件包版本为'9.9.0.0.00040'。
库组件版本为'35.0.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为'5'(0x00000005)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。
---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------
扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。
控制器是具有 USB 接口的 XDS110。
从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。
该软件配置为 XDS110功能。
控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的时序。
控制器无法控制输入引脚上的时序。
扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。
---- [对 JTAG IR 执行完整性扫描测试]-----
此测试将使用64个32位字的块。
该测试将仅应用一次。
使用0xFFFFFFFF 进行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用0x00000000执行测试。
扫描测试:2、跳过:0、失败:0
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:0
使用0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:0
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:0
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:0
所有值均已正确扫描。
JTAG IR 完整性扫描测试成功。
---- [在 JTAG DR 上执行完整性扫描测试]-----
此测试将使用64个32位字的块。
该测试将仅应用一次。
使用0xFFFFFFFF 进行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用0x00000000执行测试。
扫描测试:2、跳过:0、失败:0
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:0
使用0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:0
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:0
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:0
所有值均已正确扫描。
JTAG DR 完整性扫描测试成功。
[结束:德州仪器 XDS110 USB 调试探针]
请注意、您现在遇到的 DAP 错误与 CCS 崩溃的原始错误无关。 使用编译器版本2.1.2进行编译时、应防止发生崩溃
[引用 userid="540860" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1162256/ccs-12-1-0-00007-crashes-during-attempt-of-flashing-the-launchxl-cc26x2r1-board/4372213 #4372213"]我已成功地对主板进行了编程,在另一台笔记本电脑(Dell Precision 5530)上排除了任何"技巧",但在 Lenovo Legion 5上问题仍然存在。进行确认。 在联想出现故障后,您可以将该板连接至戴尔,一切正常工作? 如果是、您是否可以尝试从戴尔进行设备的 MassErase?
[引用 userid="540860" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1162256/ccs-12-1-0-00007-crashes-during-attempt-of-flashing-the-launchxl-cc26x2r1-board/4372213 #4372213"]在默认固定的5.5MHz 下运行"测试连接"时,看起来不错:是的、您的低级 JTAG 连接看起来不错。 由于"测试连接"正常、因此器件状态出现问题。
是的、在 Lenovo 发生故障后、戴尔的一切都可以正常工作、没有 MassErase。
我没有在戴尔(在家)上完成 MassErase、但在 Lenovo (在工作中)上尝试过它。 成功:

但是、当尝试使用 ProjectZero 刷写电路板时、我收到了与以前相同的错误:

我注意到控制台中还显示了另一个错误代码:
IcePick_C:系统复位失败:(错误-1013 @ 0x1)无法访问器件寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包9.9.9.0.0.00040)
IcePick_C:GEL:执行 GEL_Reset ()时出错:重置失败:retcode=-1
在 GEL_Reset ()
CS_DAP_0:连接到目标时出错:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包9.9.9.0.0.00040)
在 Lenovo 上播放调试会话时、我注意到了一些有趣的东西。 连接到目标后、我尝试了不同的复位选项:

CPU 复位成功:

电路板复位也成功:

但系统重置失败:
Cortex_M4_0:系统复位失败:(错误-2063 @ 0x0)无法复位器件。 对电路板进行下电上电。 如果错误仍然存在、请确认配置和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包9.9.9.0.0.00040)
Cortex_M4_0:错误:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包9.9.9.0.0.00040)
Cortex_M4_0:20次尝试后无法确定目标状态
Cortex_M4_0:在断开连接之前无法从目标中删除调试状态。 程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。 建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序
我还注意到在系统重置尝试期间出现了许多其他错误代码:
Cortex_M4_0:目标 CPU 停止时出现问题:(错误-2064 @ 0x0)无法读取器件状态。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包9.9.9.0.0.00040)
我不确定为什么板在一台 PC 上工作正常、而不是在另一台 PC 上工作正常。 我认为 CCS 版本是相同的。 您是否尝试在 PC 之间使用完全相同的 ccxml 文件? 和相同的 USB 电缆? 如果您连接到 USB 集线器、请尝试直接连接。
另请尝试 CCS 用户指南中9.7.3至9.7.5节中的步骤:
我比较了 Dell (工作中)和 Lenovo (工作中)上的 CCXML 文件。 存在一些差异。 我用戴尔提供的文件替换了 Lenovo 上的文件、但没有帮助。
然后、我从项目资源管理器(也从磁盘)中完全删除了 ProjectZero、并再次导入该示例(从磁盘或 TIREX)、它正常工作!
我想问题 可能是由于创建工作区和使用以前的 CCS 版本(12.0.0.00009)导入 ProjectZero 示例而导致的、但使用新的 CCS 版本(12.1.0.00007)打开它。
总之、非常感谢您 为帮助我所做的努力。