This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCSTUDIO-C2000:用于 macOS 的 CCS V10不会发现安装的编译器

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/907767/ccs-ccstudio-c2000-ccs-v10-for-macos-does-not-discovers-installed-compilers

器件型号:CCSTUDIO-C2000

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我正在使用 CCS 版本:10.0.0.00010 for macOS Catalina 版本10.15.4、并且我一直在尝试安装 C2000和 ARM 编译器的旧版本(18.1.6)。 遗憾的是、CCS 不会发现安装的版本。 我曾尝试使用"安装代码生成编译器工具"来安装它、还直接下载并手动安装所引用的编译器。 然而,已安装的编译器不会出现在"已发现的工具"列表中。

是否有人知道如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果在 CCS 首选项上使用"Refresh"、是否会发现安装的编译器?

    我在 Linux 下看到了 CCS 10的问题、其中 CCS 不会自动发现安装的编译器、而是使用"Refresh"手动查找编译器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切斯特、您好!

    感谢您指出这一点。 遗憾的是、当我说"CCS 未发现安装的版本"时、我意味着、在包含编译器的路径并按下按钮"Refresh"后、CCS 不会发现编译器。

    此致、

    豪尔赫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    豪尔赫、

    我可以使用编译器18.1.x 版本在 CCSv10.0.0.00010上重现此问题、但不能使用18.12.x 版本。  

    原因是 macOS Catalina 完全删除了对应用程序的所有32位支持(链接)、因此旧版编译器无法使用。

    要对此进行测试、只需转到命令行并发出以下命令:

    SDOS-MacBook-Pro:bin SDO$前进
    /Applications/ti/ccsv1000/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.1.8.LTS/bin
    SDOS-MacBook-Pro:bin SDO$./cl2000
    bash:./cl2000:可执行文件中的 CPU 类型错误

    抱歉、没有解决方法。  

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    、感谢您的澄清。  

    此致、

    豪尔赫