This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:CCSTUDIO-C2000
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在使用 CCS 版本:10.0.0.00010 for macOS Catalina 版本10.15.4、并且我一直在尝试安装 C2000和 ARM 编译器的旧版本(18.1.6)。 遗憾的是、CCS 不会发现安装的版本。 我曾尝试使用"安装代码生成编译器工具"来安装它、还直接下载并手动安装所引用的编译器。 然而,已安装的编译器不会出现在"已发现的工具"列表中。
是否有人知道如何解决此问题?
如果在 CCS 首选项上使用"Refresh"、是否会发现安装的编译器?
我在 Linux 下看到了 CCS 10的问题、其中 CCS 不会自动发现安装的编译器、而是使用"Refresh"手动查找编译器。
豪尔赫、
我可以使用编译器18.1.x 版本在 CCSv10.0.0.00010上重现此问题、但不能使用18.12.x 版本。
原因是 macOS Catalina 完全删除了对应用程序的所有32位支持(链接)、因此旧版编译器无法使用。
要对此进行测试、只需转到命令行并发出以下命令:
SDOS-MacBook-Pro:bin SDO$前进
/Applications/ti/ccsv1000/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.1.8.LTS/bin
SDOS-MacBook-Pro:bin SDO$./cl2000
bash:./cl2000:可执行文件中的 CPU 类型错误
抱歉、没有解决方法。
此致、
拉斐尔