This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:CDCE62005

Guru**** 1495795 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE62005
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/902456/compiler-cdce62005

主题中讨论的其他器件:CDCE62005

工具/软件:TI C/C++编译器

CDCE62005 VHDL 配置代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是具有 FPGA 代码的 DSP 演示。 已将请求转发给 DSP 团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否在此处澄清您尝试解决的具体问题? 您是否在寻找" C6678演示板上的 FPGA 有一些特定于 SPI 的 VHDL 代码浮动、您可以将其用作模板。 尽管我们是围绕 C6657进行设计、但它也已提供给我们。 如果您在跟踪故障时遇到问题、我相信 TI 的某个人可以帮您解决问题。"?

    此致、Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    示例 FPGA 代码可从 eInfochips 网站下载。   clock_spi2x.v 和 clock_spi3x.v 文件包含编程到时钟发生器中的寄存器值。  spi3x.v 是 C6678 EVM 的延续、不用于 C6657 EVM。  spi2x.v 文件包含以下 Verilog 代码。

    否则,如果(PLL_Lock2 &(write_recd!=Write_data))开始
    案例(Write_data[3:0])
    4 'd 0:blk_mem_Write_data<= Write_data;//E984_0320
    4 'd1:blk_mem_Write_data<= Write_data;//6984_0301
    4 'd 2:blk_mem_Write_data<= Write_data;//E902_0302
    4 'd 3:blk_mem_Write_data<= Write_data;//E984_0303
    4 'd 4:blk_mem_Write_data<= Write_data;//6986_0314
    4 'd 5:blk_mem_Write_data<= Write_data;//101C_0BE5
    4 'd 6:blk_mem_Write_data<= Write_data;//04BE_0F06
    4 'd 7:blk_mem_Write_data<= Write_data;//FD00_37F7
    默认:开始结束//0000008e
    端箱

    这些是从 CDCE 编程工具保存的文件中编程到 CDCE62005中的寄存器值。

    此致、Bill