工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
当我在 Properties->ARM Compiler->Processor Options 中设置编译器选项时,似乎与之前的构建存在冲突,链接器会掉下来。 即使我删除工作区并重新加载 CCS 并再次导入工程、我也会看到同样的问题。 请参阅随附的。
请提供建议。
非常感谢
Dave
Code Composer Studio
版本:9.3.0.00012
卢本图20.04
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
当我在 Properties->ARM Compiler->Processor Options 中设置编译器选项时,似乎与之前的构建存在冲突,链接器会掉下来。 即使我删除工作区并重新加载 CCS 并再次导入工程、我也会看到同样的问题。 请参阅随附的。
请提供建议。
非常感谢
Dave
Code Composer Studio
版本:9.3.0.00012
卢本图20.04
我已经从这里的控制台粘贴了相关行...
错误#16004-D:文件"/home/dmohamad/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/source/ti/display/lib/display.aem4f "的 Tag_ABI_VFP_args 属性值为"1"、不同于先前看到的属性("0");合并不兼容的文件
错误:中设置了选项--float_support=FPv4SPD16
"./../../../driverlib/chipinfo.c "、与之前的不兼容
看到选项--float_support=none
错误:中设置了选项--silicon_version=7M4
"./../../../driverlib/chipinfo.c "、与之前的不兼容
已看到选项--silicon_version=7M3
Dave、
这是 SDK 中包含的开箱即用示例吗? 我注意到您使用的是 SDK 4.10、需要注意的一点是 SDK 版本具有 CCSv10依赖性。 我怀疑您的问题是由于 CCS 9.3、较旧版本的 ARM 编译器工具和最新的 SDK 之间不兼容而导致的。
相关主题: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/894282
您能否安装 CCSv10、导入并构建项目、如果您仍然遇到问题、请告知我们?