This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640R2F:"与之前看到的选项&quot 不兼容;-预处理器选项未正确设置

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/903142/ccs-cc2640r2f-incompatible-with-the-previously-seen-option---preprocessor-options-do-not-get-set-correctly

器件型号:CC2640R2F

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

当我在 Properties->ARM Compiler->Processor Options 中设置编译器选项时,似乎与之前的构建存在冲突,链接器会掉下来。 即使我删除工作区并重新加载 CCS 并再次导入工程、我也会看到同样的问题。 请参阅随附的。

请提供建议。

非常感谢

Dave

Code Composer Studio

版本:9.3.0.00012

卢本图20.04

e2e.ti.com/.../4885.console-output.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经从这里的控制台粘贴了相关行...

    错误#16004-D:文件"/home/dmohamad/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/source/ti/display/lib/display.aem4f "的 Tag_ABI_VFP_args 属性值为"1"、不同于先前看到的属性("0");合并不兼容的文件
    错误:中设置了选项--float_support=FPv4SPD16
    "./../../../driverlib/chipinfo.c "、与之前的不兼容
    看到选项--float_support=none
    错误:中设置了选项--silicon_version=7M4
    "./../../../driverlib/chipinfo.c "、与之前的不兼容
    已看到选项--silicon_version=7M3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、

    这是 SDK 中包含的开箱即用示例吗? 我注意到您使用的是 SDK 4.10、需要注意的一点是 SDK 版本具有 CCSv10依赖性。 我怀疑您的问题是由于 CCS 9.3、较旧版本的 ARM 编译器工具和最新的 SDK 之间不兼容而导致的。  

    相关主题: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/894282

    您能否安装 CCSv10、导入并构建项目、如果您仍然遇到问题、请告知我们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好的发现 我将更新并查看问题是否是 persil。