This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280049C:CCS/TMS320F280049C

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/902647/ccs-tms320f280049c-ccs-tms320f280049c

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:powerSUITEC2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我不熟悉 CCS、在调试代码时遇到以下错误。

pfc3phvienna_F28004x/subdir_rules.mk:23:目标'build-2132799855'的配方失败
无效的参数'--product':找不到名为"powerSUITE "和版本"3.00.00.00.00.00.00.00.00.00"的产品
gmake:***[build-2132799855]错误1
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

错误的含义是什么?我需要做什么来修复它?

谢谢、

负、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负、

    该错误消息意味着该工程需要3.00.00.00版本的名为"powerSUITE "的软件包。  CCS 无法找到它、因此它会为您提供错误。

    您使用的是哪个版本的 CCS?

    如何导入项目?

    我正在运行最新的 CCSv10.0.0。

    如果我从 Resource Explorer 导入此工程、我可以看到该工程是 C2000Ware Digital Power SDK 的一部分。  通过转到这里并单击"Import F280049C Project"按钮、它会将项目导入到我的工作区中。  如果我没有安装 SDK、它允许我进行安装。

    在本机模式下、我可以通过选择"Import CCS Projects"并浏览到该工程、从 CCS 的"Projects"菜单导入该工程。

    在导入项目后、我可以通过任一方式构建它。

    当我查看项目属性时、可以看到它依赖于"C2000Ware_DigitalPower_SDK" 3.00.00.00。

    我猜您可能使用的是 CCS 的旧版本、并且此项目需要更新版本。

    我建议使用 CCSv10并通过 Resource Explorer 导入项目。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John!