This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:Vital Signs 实验室项目警告问题

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/902890/ccs-vital-signs-lab-project-warning-issue

Thread 中讨论的其他器件:AWR1443BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我按照 Vital Signs 实验室项目指南中的说明、这次成功构建了项目、没有出现错误、但只有警告:

说明资源路径位置类型
#188-D 将无符号整数与零 main.c /vitalSmons_lab line 1135 C/C++问题进行无意义比较"

这是需要解决的问题吗?

我将在 awr1443boost 上运行该项目、并下载了 SDK 2.1.0.4 LTS 版本  

感谢你能抽出时间。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    此消息出现在构建过程的开头

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于 XDCtools 警告-只需说明该工程最初是使用 XDCtools 版本3.50.4.43创建的、并且无法在您的系统上找到该版本。 因此、它默认为可找到的下一个版本。 这可能是正常的、具体取决于项目。 如果您希望使用与最初使用的工程相同的版本、则可以从以下链接下载/安装该工程:

    http://downloads.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/rtsc/3_50_04_43/index_FDS.html

    关于:

    "#188-D 无符号整数与零 main.c /vitalSmiss_lab line 1135 C/C++ Problem 的无意义比较"

    您使用的是 Toolbox 软件包的哪个版本?

    谢谢

    Ki