This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS V7 CAN#39;t open。

Guru**** 2265200 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/902033/ccs-ccs-v7-can-t-open

Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

你好  

我的 CCS v7有问题。 当我想打开它并且意外地清除了工作区位置时、会发生什么情况。 CCS 已打开、仅显示一个空白页面。 我关闭了应用程序、然后当我打开 CCS 时、它会显示:"发生了错误。 请参阅日志文件:...."

!会议202020-05-02 10:50:18.427 ------------------------
Eclipse.buildId=4.6.0.I201606-1100
java.version=1.8.0_112
java.vendor=Oracle Corporation
引导加载程序常量:OS=Win32、ARCH=x86、WS=Win32、NL=en_US
框架参数:-product com.ti.ccstudio.branding.product
命令行参数:-OS Win32 -ws Win32 -arch x86 -product com.ti.ccstudio.branding.product

!entry org.eclipse.OSGi 4 0 2020-05-02 10:50:20.018
!消息应用程序错误
!堆栈1
java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException
在 java.lang.System.arraycopy (本机方法)
在 java.util.Arrays 中。copyOfRange (Arras.java:3485)
在 java.util.Arrays 中。copyOfRange (Arras.java:3441)
org.eclipse.ui.internal.ide.ChooseWorkspaceDialog.lambda$7(ChooseWorkspaceDialog.java:380)
在 java.util.stream.ReferencePipelin$3$1.Accept(ReferencePipeline.java:193)
网址为 java.util.ArrayList$ArrayListSpliterator.forEachRemaining (ArrayList.java:1374)
在 java.util.stream.AbstractPipelin.copyinto (AbstractPipelin.java:481)
位于 java.util.stream.AbstractPipelin.wrapAndCopyInto(AbstractPipeline.java:471)
在 java.util.stream.ReduceOps$ReduceOps.evalateSequential (ReduceOps.java:708)
在 java.util.stream.AbstractPipelina.evaluate (AbstractPipeline.java:234)
在 java.util.stream.ReferencePipeline.Collect (ReferencePipeline.java:499)
org.eclipse.ui.internal.ide.ChooseWorkspaceDialog.createUniqueWorkspaceNameMap(ChooseWorkspaceDialog.java:382)
org.eclipse.ui.internal.ide.ChooseWorkspaceDialog.createRecentWorkspacesComposite(ChooseWorkspaceDialog.java:325)
org.eclipse.ui.internal.ide.ChooseWorkspaceDialog.createDialogArea(ChooseWorkspaceDialog.java:176)
在 org.eclipse.jface.Dialogs.TitleAreaDialog.createContents(TitleAreaDialog.Java:158)
在 org.eclipse.jface.window.window.create(window.java:426)
在 org.eclipse.jface.dialog.dialog.create(dialog.java:1095)
在 org.eclipse.jface.window.window.open(window.java:783)
org.eclipse.ui.internal.ide.ChooseWorkspaceDialog.prompt(ChooseWorkspaceDialog.java:114)
org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.promptForWorkspace(IDEApplication.java:342)
org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.checkInstanceLocation(IDEApplication.java:261)
org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:128)
org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:196)
org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:134)
org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:104)
org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:388)
org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:243)
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native 方法)
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:673)
在 org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.java:610)
org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1519)

有人可以帮帮我吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="Javad Amin"]。 当我想打开它并且意外地清除了工作区位置时、会发生什么情况。 CCS 已打开、仅显示一个空白页面。 [/报价]

    您能再解释一下"我不小心清除了工作区位置"的情况吗? CCS 启动时、您是否意外删除了工作区文件夹? 或者、您是否先删除了芯片、然后启动了 CCS? 如果是前者、请尝试在其他位置使用全新的工作区文件夹。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没错、它不清楚。 我已删除 CCS 开头的文件夹路径选择。 我无法寻址新的工作区文件夹。 它根本不打开。 如何在不打开 CCS 的情况下寻址新的工作区文件夹?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Javad Amin"]我已删除 CCS 开头的文件夹路径选择。 我无法为新工作区文件夹寻址。

    我假设您在 Eclipse 启动器对话框中清除了工作区路径:

    如果清除此路径,则“确定”按钮将呈灰色显示,以便您无法继续。 您能否使用"浏览..." 选择新路径的按钮? "浏览"按钮是否不起作用? 您也可以手动键入路径。

    Ki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过这种方式、我单击了 OK (意外!) 然后打开 CCS 的空白页、在关闭 CCS 后、它甚至不再打开、并给出了所述的错误。 (此 eclipse 启动器也不打开)。

    但是、我解决了以下问题:我再次在另一个路径中安装了 CCS、并替换了 ti\ccsv7\eclipse 中的配置文件夹。  但这并不是一种有趣的方法。 是否有更好的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我现在可以再现这一点。 看起来就像使用"\"将工作区设置为根 C:驱动器(假设 CCS 安装在 C 驱动器上)。 CCSv7似乎不喜欢这个。 在较新的 CCS 版本(如10)上不会出现此问题。 我正在与工程部门合作、以找到一种方法来从 CCSv7中的问题中彻底恢复。 我会随时向您发布任何更新。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Ki"]我正在与工程部门合作、寻找一种方法来从 CCSv7[/quot]中的问题中完全恢复过来。

    编辑[CCS7 install DIR]/ccsv7/eclipse/configuration/.settings/org.eclipse.ui.ide.prefs 文件并删除整个"recent_workspace="行。 然后启动 CCS。

    这对我很有用。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的关注! 这似乎是正确的解决方案。