This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28379D:能否使用 Piccolo 代码并将其导入 Delfino?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK, TIDM-1001, TIDM-1022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/926211/compiler-tms320f28379d-can-i-use-the-code-of-piccolo-and-into-delfino

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE-DIGITALPOWER-SDKTIDM-1001TIDM-1022

工具/软件:TI C/C++编译器

你好

我想用"HVPFC2Phil "为例、位置是 C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVPFC2Phil、但代码是为 piccolo 制作的、所以我可以将其用于 Delfino One 吗? 如果否、那么我需要进行哪些更改才能在 Delfino 上运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avi、您好!

    请注意、TIDM-1001下的 C2000Ware-DigitalPower-SDK 现在支持此解决方案。 F28002x 支持 SDK 中的示例。 您应该能够将其连接到 Delfino 器件。 请记住更新示例中的器件支持文件。 我已复制此设计的所有者以进一步帮助您。

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的响应、但您提到了该示例与 LLC 控制相关、我有一个与 该 LLC 的 PFC 控制相关的示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道。 我将向我们的数字电源团队提出您的问题、以获得进一步帮助。 同时、应该可以将此解决方案迁移到 F2837xD 器件。 与我之前提到的类似、请确保在您的项目中为相应的器件更新和包含以及文件搜索路径。 此外、请务必替换任何特定于器件的文件。

    -Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ozino 的澄清。 我需要了解哪些文件需要更改、以及我必须进行哪些更改才能将 ti 从 piccolo 迁移到 Delfino。 当然、请将我的问题发送给数字电源团队。 再次感谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刚刚发现此帖子提到了参考中的套件。 请参阅此主题并参考类似设计 ILPFCKIT、TIDM-1022基于此套件、在 C2000Ware-DigitalPower-SDK 中受支持  

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/760593/2811024?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=HVPFC2Phil#2811024

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ozino 的参考。 我已经有了该文件、但问题是、它适用于 piccolo、我希望在 Delfino 中使用该文件、因此只需了解迁移过程中需要进行哪些更改即可。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ozino 的帮助、我是否需要从我的终点开始进行此路由流程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ozino 是否有更新? 没有人与我联系过数字电源团队。 我是否需要执行任何流程来提出申请?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已分配所有者。 为了连接到 F2837x 器件、您需要首先替换项目中所有名为"DSP2802x_"或与其等效的"F2837xD"文件相似的文件。 其次、您需要进入项目属性、在 Compiler->Include options 下、更新引用到新 f2837xd 设备位置的路径。 在链接器->文件搜索路径下重复相同操作。

    更新这些文件和工程属性后、您将需要编译工程并继续从其中进行调试。

    希望这对您有所帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的深度回答。 我将遵循您的提示。 因此、基本上更改文件并更改链接器和编译器的路径。 我是否需要处理代码? 或编码方面的任何变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在为编译器寻找相应的文件、我几乎获得了除以外的所有文件  

    C:/ti/controlSUITE/libs/app_libs/digital_power/f2802x_v2.0/include

    C:/ti/controlSUITE/libs/app_libs/digital_power/f2802x_v2.0/asm

    在编译器中、我们可以直接看到、但在链接器中、我无法确定应该在何处更改路径

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能需要在软件中进行一些更新。 注意与器件时钟和引脚选择相关的任何设置。 您可以参阅 controlSUITE 中的 boards 文件夹并查看器件的布局、以了解新 器件使用了哪些引脚并需要更新这些引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果在上一个窗口中展开链接器选项,则有一个名为“文件搜索路径”的子类别,您可以在该窗口中更改路径。