Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具/软件:Code Composer Studio
我之前买了两块开发板、通过记录的信息、一个是版本"0.4.0"、另一个是版本"B"。版本 B 的开发板是正常的、但"0.4.0"的开发板不能进入单步调试。
实验步骤:
版本号:0.4.0;
实验例程:empty_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs
问题说明:单击"调试"时、无法输入断点、也无法 输入单步调试。当我单击"暂停"时、会出现以下错误。
- NOROM_ThisLibraryIsfor_CC13x2_CC26x2_HwRev20AndLater_HaltIfViolated ()、位于 chipinfo.c:208 0x0000318A
- setup.c:130 0x000017C8的 NOROM_SetupTrimDevice()
- boot.asm:244 0x000023A8上的_c_int00 ()(_c_int00不包含帧信息)
无法在"C:\JenkinsRoot\workspace\fW-DriverLib-build\modules\output\cc26xx_aga_2_0_ext\driverlib\bin\ccs/./../../../driverlib/chipinfo.c 中找到源文件
找到文件或编辑源查找路径以包括其位置。
问题:版本"B"和"0.4.0"之间有何区别、为什么不能进行单步调试?
感谢你的帮助。
此致。
Jie.Meng