This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1352R1:无法调试开发套件、也无法输入断点

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/925898/ccs-launchxl-cc1352r1-the-development-kit-cannot-be-debugged-and-breakpoints-cannot-be-entered

器件型号:LAUNCHXL-CC1352R1
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

我之前买了两块开发板、通过记录的信息、一个是版本"0.4.0"、另一个是版本"B"。版本 B 的开发板是正常的、但"0.4.0"的开发板不能进入单步调试。

实验步骤:

版本号:0.4.0;

实验例程:empty_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs

问题说明:单击"调试"时、无法输入断点、也无法 输入单步调试。当我单击"暂停"时、会出现以下错误。

  • NOROM_ThisLibraryIsfor_CC13x2_CC26x2_HwRev20AndLater_HaltIfViolated ()、位于 chipinfo.c:208 0x0000318A
  • setup.c:130 0x000017C8的 NOROM_SetupTrimDevice()
  • boot.asm:244 0x000023A8上的_c_int00 ()(_c_int00不包含帧信息)

无法在"C:\JenkinsRoot\workspace\fW-DriverLib-build\modules\output\cc26xx_aga_2_0_ext\driverlib\bin\ccs/./../../../driverlib/chipinfo.c 中找到源文件
找到文件或编辑源查找路径以包括其位置。

问题:版本"B"和"0.4.0"之间有何区别、为什么不能进行单步调试?

感谢你的帮助。

此致。

Jie.Meng