This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CODECOMPOSER:TI 仿真器更新失败

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/924731/ccs-codecomposer-ti-emulators-update-fails

器件型号:CODECOMPOSER
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

早上好、

几天以来、我在将 USB200仿真器(xds2xx)连接到 PC 时遇到了一些问题。 我使用 Win10 x64和 Code Composer Studio v7.4.0.00015。

如果我将两个 USB200连接到 PC、则始终会显示以下错误消息:

未识别 USB 设备。 连接到此计算机的最后一个 USB 设备无法正常工作,Windows 无法识别该设备。 

在其他计算机上、它们将被识别。 它们不是缺陷。

如果我转到"CCS">"Help ">"安装详细信息">"已安装软件 "、我找不到包含"TI 仿真器"的行。

如果我想"安装新软件..." 我可以选择"TI 仿真器 v8.4.0.0006"行。 在下一步、会显示一条错误消息:

无法完成安装、因为找不到一个或多个必需项目。
正在安装的软件:TI 仿真器8.4.0.00006 (com.ti.emulation.pack.win32.feature.group 8.4.0.00006)
缺少要求:TI 仿真器8.4.0.00006 (com.ti.emulation.pack.win32.feature.group 8.4.0.00006)需要'com.ti.ccstudio.installer.win32.feature.group 8.3.1.00004'、但找不到它 

已从 software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds_software_package_download.html"逐一下载"XDS Emulation Software (EMUPack)"、并尝试安装:

  • 8.2.0.00004 (32位 Windows (高达 CCSv8.3.x))
  • 8.3.0.00003 (32位 Windows (高达 CCSv8.3.x))
  • 8.4.0.00006 (32位 Windows (高达 CCSv8.3.x))
  • 9.2.0.00002 (32位 Windows (高达 CCSv8.3.x))

每次安装都失败,日志文件中有以下条目:

[TIMESTAMP]运行 XDS2xx 驱动程序安装程序
执行 C:\ti\ccs740/ccs_base/emulation/windows/DPInst64.exe /SE /SW /SA /path "C:\ti\ccs740/ccs_base/emulation/windows/xds2xx_drivers"
脚本退出代码:256
脚本输出:
脚本 stderr:程序结束时出现错误代码:"cti\ccs_emulation/s/windows
DPInst64.exe /windows /cc740/is/windows:"cti/secimulation/s/windows /windows /cc740/secimulation/s/windows:/windows /cc7xx/windows /windows /cc740/ti /windows /windows /windows 运行错误退出代码:/cc740/ccs_windows 

目前我没有其他想法,需要你的支持。

此致、
Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Robert B."]

    Missing requirement: TI Emulators 8.4.0.00006 (com.ti.emulation.pack.win32.feature.group 8.4.0.00006) requires 'com.ti.ccstudio.installer.win32.feature.group 8.3.1.00004' but it could not be found

    [/报价]

    Robert、

    安装并移至 CCS v8.3.1或
    安装较旧版本的 TI 仿真器、如7.0.188.0或7.0.100.1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Robert B.]"。从几天以来、我在将 USB200仿真器(xds2xx)连接到 PC 方面遇到了一些问题。 [/报价]

    直到几天前、一切都能正常工作吗? 如果是、您的系统是否发生了任何变化(如安装 Windows 更新)?

    我还同意 Tomasz 关于更新 CCS 版本的建议(如果可能)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    感谢你的答复。

    迁移到 CCS v8.3.1目前不是正确的选择。 我必须调试一个较旧的客户项目、并且不想更改太多。

    我还尝试过较旧的 TI 仿真器包、如 v7.0.188、但 URL 上提供的链接(在我的第一篇文章中提到)导致周一出现"Error 404 Not Found"。

    昨天、我已经完全卸载了 CCS v7.4并将其全新安装。

    现在、我在"安装详细信息"中再次看到"TI 仿真器7.0.100.0"。

    不过、在将仿真器连接到我的 PC 时、我仍然收到上面提到的 Windows 错误消息。

    我想这不再是 CCS v7.4的问题、而是 Win10的基本问题。

    xds2xx 仿真器到 Win10的连接问题是否存在任何已知问题?

    此致、
    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、

    我无法这样说、因为两个月内我没有使用仿真器。 几天前、我只注意到了、当时我想再次调试一个旧的客户项目。

    此致、
    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert -您是否看过 C2000故障排除页面并尝试了其中的一些建议?

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds200.html#troubleshooting

    但斯克

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、

    感谢您提供故障排除指南提示。 以下主题可帮助我使仿真器工作:-)

    • 报告了将 XDS200连接到总线供电的 USB2.0集线器时出现的问题。 要修复此问题、请使用自供电集线器或将其直接连接到计算机中的端口。
    • 如果所连接的 XDS200 JTAG 调试器重复连接到同一 USB 端口、则 Windows 设备驱动程序会忽略该调试器。 将 XDS200重新连接到另一个 USB 端口可使器件驱动程序正确实例化。

    祝你度过美好的一天! 此致、
    Robert