Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio
工具/软件:Code Composer Studio
早上好、
几天以来、我在将 USB200仿真器(xds2xx)连接到 PC 时遇到了一些问题。 我使用 Win10 x64和 Code Composer Studio v7.4.0.00015。
如果我将两个 USB200连接到 PC、则始终会显示以下错误消息:
未识别 USB 设备。 连接到此计算机的最后一个 USB 设备无法正常工作,Windows 无法识别该设备。
在其他计算机上、它们将被识别。 它们不是缺陷。
如果我转到"CCS">"Help ">"安装详细信息">"已安装软件 "、我找不到包含"TI 仿真器"的行。
如果我想"安装新软件..." 我可以选择"TI 仿真器 v8.4.0.0006"行。 在下一步、会显示一条错误消息:
无法完成安装、因为找不到一个或多个必需项目。 正在安装的软件:TI 仿真器8.4.0.00006 (com.ti.emulation.pack.win32.feature.group 8.4.0.00006) 缺少要求:TI 仿真器8.4.0.00006 (com.ti.emulation.pack.win32.feature.group 8.4.0.00006)需要'com.ti.ccstudio.installer.win32.feature.group 8.3.1.00004'、但找不到它
我已从 software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds_software_package_download.html"逐一下载"XDS Emulation Software (EMUPack)"、并尝试安装:
- 8.2.0.00004 (32位 Windows (高达 CCSv8.3.x))
- 8.3.0.00003 (32位 Windows (高达 CCSv8.3.x))
- 8.4.0.00006 (32位 Windows (高达 CCSv8.3.x))
- 9.2.0.00002 (32位 Windows (高达 CCSv8.3.x))
每次安装都失败,日志文件中有以下条目:
[TIMESTAMP]运行 XDS2xx 驱动程序安装程序 执行 C:\ti\ccs740/ccs_base/emulation/windows/DPInst64.exe /SE /SW /SA /path "C:\ti\ccs740/ccs_base/emulation/windows/xds2xx_drivers" 脚本退出代码:256 脚本输出: 脚本 stderr:程序结束时出现错误代码:"cti\ccs_emulation/s/windows DPInst64.exe /windows /cc740/is/windows:"cti/secimulation/s/windows /windows /cc740/secimulation/s/windows:/windows /cc7xx/windows /windows /cc740/ti /windows /windows /windows 运行错误退出代码:/cc740/ccs_windows
目前我没有其他想法,需要你的支持。
此致、
Robert