Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
工具/软件:Code Composer Studio
标题说明了一切。
Uniflash 6 (从2020年4月起)应该具有适用于 TM4C129x 电路板和器件的调试器解锁功能、但它不存在。 它应该位于"设置和实用程序"选项卡中。 请参阅屏幕截图。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Andy、
解锁功能在 Linux 或 macOS 上不可用。 它实际上出现了、但一段时间内没有执行任何操作。 我找到了一个跟踪在 Linux 和 macOS for TM4C 上删除这些项目的错误。
https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-9552
TM4C 调试端口解锁和固件更新操作当前显示在 OSX 和 Linux 操作系统上的 Uniflash GUI 中。 这些操作系统不支持这些功能。
此致、
John
[引述 USER="Andy Peters]是否有机会公开此解锁过程的详细信息以便其他人可以实施?[/引述] 数据表的"恢复"锁定的微控制器"部分介绍了 TM4C129器件的解锁过程、 器件引脚上所需的序列。
在 OpenOCD 代码周围的 poking http://openocd.org/doc/doxygen/html/stellaris_8c_source.html 显示了在 实现解锁序列的 Stellaris 句柄_recover 命令函数中实现的恢复命令。
由于我认为 OpenOCD 可编写脚本、因此我认为这将允许您实现器件解锁。
我不使用 OpenOCD、但它似乎支持 Mac。
谢谢切斯特。 我刚刚从器件团队获得了有关解锁序列的相同信息。 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tm4c1294ncpdt.pdf?ts=1595252578274
此致、
John