This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UNIFLASH:为什么不会在适用于 macOS 的 Uniflash 6中显示调试解锁选项?

Guru**** 2528110 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/922916/ccs-uniflash-why-doesn-t-the-debug-unlock-option-appear-in-uniflash-6-for-macos

器件型号:UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

标题说明了一切。  

Uniflash 6 (从2020年4月起)应该具有适用于 TM4C129x 电路板和器件的调试器解锁功能、但它不存在。 它应该位于"设置和实用程序"选项卡中。 请参阅屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    解锁功能在 Linux 或 macOS 上不可用。  它实际上出现了、但一段时间内没有执行任何操作。  我找到了一个跟踪在 Linux 和 macOS for TM4C 上删除这些项目的错误。

    https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-9552

    TM4C 调试端口解锁和固件更新操作当前显示在 OSX 和 Linux 操作系统上的 Uniflash GUI 中。 这些操作系统不支持这些功能。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Johes">解锁功能在 Linux 或 macOS 上不可用。  它实际上出现了、但一段时间内没有执行任何操作。  我找到了一个跟踪在 Linux 和 macOS 上删除 TM4C 这些项的错误。[/quot]

    嗯 是否可以添加该功能? 建议客户使用 Windows 机器执行此功能是一个问题。 是的、我可以引导到虚拟机中。 但为什么呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy 我会检查一下、但我没有希望。  如果这很简单、则另一个问题的解决方法是启用该选项、而不是删除按钮。

    我怀疑解锁是由从未移植到 Linux 或 Mac 的库启用的。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    是的、这是我所担心的。  该函数位于从未移植到 Linux 或 Mac 的库中。  它很旧、将来不会移植。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Johes"]

    Andy、

    是的、这是我所担心的。  该函数位于从未移植到 Linux 或 Mac 的库中。  它很旧、将来不会移植。

    [/报价]

    是否有机会公开此解锁程序的详细信息、以便其他人实施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    我会问、但我会担心提供该代码可能是一个安全漏洞。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引述 USER="Andy Peters]是否有机会公开此解锁过程的详细信息以便其他人可以实施?[/引述] 数据表的"恢复"锁定的微控制器"部分介绍了 TM4C129器件的解锁过程、 器件引脚上所需的序列。

    在 OpenOCD 代码周围的 poking http://openocd.org/doc/doxygen/html/stellaris_8c_source.html 显示了在 实现解锁序列的 Stellaris 句柄_recover 命令函数中实现的恢复命令。

    由于我认为 OpenOCD 可编写脚本、因此我认为这将允许您实现器件解锁。

    我不使用 OpenOCD、但它似乎支持 Mac。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢切斯特。  我刚刚从器件团队获得了有关解锁序列的相同信息。   https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tm4c1294ncpdt.pdf?ts=1595252578274

    此致、

    John