工具/软件:Code Composer Studio
- 是否有方法可以确定是否有任何构建失败?
- 是否有方法可以查看给定配置的输出?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的 Ed:
[引用 user="Ed Sanders"]是否有方法可以确定是否有任何构建失败?
要尝试的一件事是:
在构建控制台中、切换设置以使用"CDT Global Build Console"。 这将使您能够查看来自这两种配置的所有构建消息
[报价 USER="Ed Sanders"]是否有方法可以查看给定配置的输出?
现在、我不确定是否有方法仅为特定编译配置指定输出。 我需要对此进行调查。
谢谢
Ki
您好 Ki、
如果在使用一个配置的工程中遇到错误、我会看到工程、文件夹和包含该错误的文件上的修饰。 但在本例中、我将使用四个构建配置来构建单个项目。 通过右键单击项目开始构建、依次转到"Build Configurations"->"Build All"。 如果其中一个有构建错误,则我没有注意到出现修饰,除非错误是在最后构建的配置中。 也许我在找错地方?
我查看了 BINARIES 文件夹、可以看到该文件夹缺失。 由于它们具有相同的名称,即项目名称,因此我无法立即判断哪个项目不存在。 我发现、如果我获得文件属性、Resource 部分将告诉我它是哪种配置。 是否有更快的方法?
谢谢、
ED