This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:多个构建配置-如何查找错误

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/924041/ccs-tms320f28379d-multiple-build-configurations---how-to-find-errors

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

您好!
  我有一个使用多个编译配置的工程。  要验证对一个配置的更改不会导致其他配置的生成错误,我将执行全部生成。  如果我观察 Build Console、我可以看到出现了任何错误、并在编译继续时从屏幕上滚动。  最后、我知道发生了错误。  但是,如果我没有观察 Build Console,并且最后的配置没有错误,我就不知道发生了错误。
  当我知道存在错误时、我发现找出失败的配置的唯一方法是依次将活动配置设置为每个配置、然后构建该配置。  那么、有两个问题。

  1. 是否有方法可以确定是否有任何构建失败?
  2. 是否有方法可以查看给定配置的输出?

谢谢、
ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请忽略我的上一个(已删除)帖子。 我错误地阅读了您的问题。 我正在创建正确的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    [引用 user="Ed Sanders"]是否有方法可以确定是否有任何构建失败?

    要尝试的一件事是:

    在构建控制台中、切换设置以使用"CDT Global Build Console"。 这将使您能够查看来自这两种配置的所有构建消息

    [报价 USER="Ed Sanders"]是否有方法可以查看给定配置的输出?

    现在、我不确定是否有方法仅为特定编译配置指定输出。 我需要对此进行调查。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Ki]\n 现在、我不确定是否有方法仅为特定编译配置指定输出。 我需要对此进行调查。

    我能够确认这不受支持。 看起来全局编译控制台是您的最佳选择。

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、  

      如果在使用一个配置的工程中遇到错误、我会看到工程、文件夹和包含该错误的文件上的修饰。  但在本例中、我将使用四个构建配置来构建单个项目。  通过右键单击项目开始构建、依次转到"Build Configurations"->"Build All"。  如果其中一个有构建错误,则我没有注意到出现修饰,除非错误是在最后构建的配置中。  也许我在找错地方?

      我查看了 BINARIES 文件夹、可以看到该文件夹缺失。 由于它们具有相同的名称,即项目名称,因此我无法立即判断哪个项目不存在。 我发现、如果我获得文件属性、Resource 部分将告诉我它是哪种配置。 是否有更快的方法?

    谢谢、

    ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Ed Sanders"]但在本例中,我将构建一个具有四个构建配置的单个项目。

    是的、我在我的首次(现在已删除)答复之后看到了这一点。 请参阅我关于全局编译控制台的上一篇文章(在本文章之前)。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

      我尝试了 CDT 构建控制台、可以看到每个构建的输出!  不过没有修饰。  我还注意到、在状态栏中、当出现构建错误时、我有时会在项目名称上看到修饰。  但这并不一致、即使我将错误放置在要构建的最后一个配置中也是如此。

    谢谢、

    ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、全局编译控制台是扫描错误的最佳选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助 Ki。

    ED